请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1318867/sn74axc8t245-q1-sn74axc8t245-q1
器件型号:SN74AXC8T245-Q1主题中讨论的其他器件:SN74AXC8T245
我们使用 SN74AXC8T245转换 RGMII 信号。
用于连接 PHY IC 的端口 B 链路、VCCB 为1.8V。
端口 A 到 FPGA 的链接、组电压为1.2V、因此 VCCA 链接到1.2V。
以太网输入为1GHz、RX_CLK 为125MHz、
问题是 Outout A4、测量 RX_CLK 具有500mV 直流电平、您知道原因吗?
谢谢。