This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC8T245-Q1:SN74AXC8T245-Q1

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1318867/sn74axc8t245-q1-sn74axc8t245-q1

器件型号:SN74AXC8T245-Q1
主题中讨论的其他器件:SN74AXC8T245

我们使用 SN74AXC8T245转换 RGMII 信号。

用于连接 PHY IC 的端口 B 链路、VCCB 为1.8V。

端口 A 到 FPGA 的链接、组电压为1.2V、因此 VCCA 链接到1.2V。

以太网输入为1GHz、RX_CLK 为125MHz、

问题是 Outout A4、测量 RX_CLK 具有500mV 直流电平、您知道原因吗?

谢谢。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guei:

    这通常是由于使用了上拉电阻造成的。 请帮助确认删除是否可以解决问题、谢谢。

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael

    感谢您的回复。

    我应该移除哪些上拉电阻器?
    RX_CLK 信号在该电路中没有上拉电阻器。
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guei:

    感谢您的澄清。 这种情况似乎与 SN74AXC8T245重复:将其用作 PHY 到 FPGA 移位(?)。

    如果是,请你协助查问董宝通,因为 我们 已在线下进一步澄清? 谢谢。

    此致、

    迈克尔.