Other Parts Discussed in Thread: SN74LXC8T245, TXU0104
主题中讨论的其他器件:SN74LXC8T245和 TXU0104
您好!
我们使用 TXS0108EPWR 进行电平转换、从3.3V - VCCA (控制器侧)到5V - VCCB (电机驱动器侧)。 下面是相同的查询。
我们的设计案例是:
VCCA = 3.3V
VCCB = 5.0V
OE =通过 VCCA 为1K 上拉
A1至 A8是直接连接的控制器引脚
B1至 B8直接连接到电机驱动器(四个驱动器、每个驱动器具有两个输入)
问题说明;
1 -我们没有获得所需的5V 输出。 (电机驱动器无法正常工作)
转换器的逻辑转换是什么。 我的意思是说、对于一个特定的输入(对于高电平和低电平输入)、会有什么输出?
3 -您能为该电路提供任何基准电路吗?
如需任何信息、请从我们的终端处恢复。
此致、
苏米特·潘德
+91 9789556058