This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:TXS0108EPWR 未正常运行。

Guru**** 2619665 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LXC8T245, TXU0104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1319463/txs0108e-txs0108epwr-is-not-performing-properly

器件型号:TXS0108E
主题中讨论的其他器件:SN74LXC8T245TXU0104

您好!

 我们使用 TXS0108EPWR 进行电平转换、从3.3V - VCCA (控制器侧)到5V - VCCB (电机驱动器侧)。  下面是相同的查询。

我们的设计案例是:

VCCA = 3.3V

VCCB = 5.0V

OE =通过 VCCA 为1K 上拉

A1至 A8是直接连接的控制器引脚

B1至 B8直接连接到电机驱动器(四个驱动器、每个驱动器具有两个输入)

问题说明;

1 -我们没有获得所需的5V 输出。 (电机驱动器无法正常工作)

转换器的逻辑转换是什么。 我的意思是说、对于一个特定的输入(对于高电平和低电平输入)、会有什么输出?

3 -您能为该电路提供任何基准电路吗?

如需任何信息、请从我们的终端处恢复。

此致、

苏米特·潘德

+91 9789556058

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1. TXS 输出的驱动强度为20 µA。 如果您需要更多信息、则需要另一个转换器。

    2.当它工作时,输出=输入。

    TXS 针对双向应用进行了优化。 对于单向转换、应使用方向控制或单向转换器、例如 SN74LXC8T245或2×TXU0104。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sumit、

    除了 Clemens 响应外、如果可能、请提供波形/原理图、以便进一步调试。 TXS 基于开漏、依靠其内部10k Ω 上拉电阻实现直流高电平状态。 输出端是否有任何下拉电阻?  

    此致、

    插孔