This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102:B 侧电压

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: LSF0102, DRV8873

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1319104/lsf0102-b-side-voltage

器件型号:LSF0102
主题中讨论的其他器件: DRV8873

我写信是要询问您产品数据表表表表8-2中的陈述。 在该表中、提到了当 A=HIGH 时、"B 侧电压被钳位在 Vref_A。" 但是、我认为可能存在印刷错误、它实际上应该是 Vref_B。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这种说法是正确的(仅查看芯片本身时)。 当任一侧的输入为 Vref_A 或更高时、相应的输出被钳位在 VrefA。

    要获得高于 Vref_A 的输出电压、您需要上拉电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我写信来询问我在使用 LSF0102电平转换器设计电路时遇到的一个问题。 在我的电路中、我已经将 Vref_A 连接到3.3V 电源、并使用 FPGA 将 Aside 驱动至高电平。 另一方面、我已经通过200kΩ 电阻器将 Vref_B 连接到5V 电源、并将 Bside 连接到 TI IC (DRV8873HPWPRQ1)的引脚6 (NOL)。 但我注意到、Bside 的电压测量结果约为4V、这既不是预期的3.3V、也不是5V。 如果您能深入了解为什么 Bside 的电压与预期值不匹配、我将不胜感激。 LSF0102是否有任何特定特性或任何其他因素可能导致该偏差?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EN 引脚上的测量电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    除了 Clemens 的问题外、请注意、LSF0102是基于开漏驱动器的。 整个逻辑高电平信号由电源的外部上拉电阻决定。 请尝试移除 B 侧的下拉电阻、以查看电压是否恢复到5V。  

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 EN 引脚上的测得的电压为4.2V。 未在 B 侧实现上拉电阻器和下拉电阻器。 它们由 DRV8873的内部电阻上拉至5V。 在我的理解中、由于上拉的 DRV8873的内阻、B 侧应该为5V。 但实际上是4V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    理论上、EN 电压不应比 Vref_A 高大约0.7V。

    少量电流流入 Vref_B、然后流出 Vref_A。 VCCO_3R3V 电源是否能够灌入此电流、即是否连接了其他器件而消耗一些电流? 否则、Vref_A 可能会浮至较高的电压。 如果是这种情况、请尝试在 Vref_A 和 GND 之间添加一个100 kΩ 或更低的电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VCCO_3R3V 的测量电压为3.3V。 其他器件连接到 VCCO_3R3V、并且此电源没有问题。 DRV8873 NOL 上的内置上拉电阻器是450kΩ。 由于这个高电阻值、会出现压降、据估计 NOL 不会达到5V、而是达到4V。 LSF0102的 B 侧的漏电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    (5V−4V)/ 450 kΩ≈2 µA。 数据表指定了在最高温度下5 µA 的泄漏、但在室温下、它应该小一个数量级。

    上拉10 kΩ 是否有帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 当电流为2μA 时、实际上会产生4V 的电压。 当 Bside 被钳位到 Vref_A 时、钳位的强度是多少? 从 Bside I/O 引脚到以欧姆为单位的 Vref_A 的阻抗是多少? μA、有多少电流在1 μ A 范围内从 Bside I/O 引脚流向 Vref_A?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    钳位没有强度;当电压过高时、导通晶体管的栅源电压变得过小、开关断开。

    两个 Vref 引脚之间的电流受到200 kΩ 电阻器的限制。 不同通道的 Vref 或 I/O 引脚之间没有电流(漏电除外)。

    无论如何、不能保证泄漏低于2 µA、因此最安全的解决方案是添加一个外部上拉电阻器。