This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC595:SN74HC595在 CS 测试中失败

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HC595, SN74HCS595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1318227/sn74hc595-sn74hc595-failed-in-cs-test

器件型号:SN74HC595
主题中讨论的其他器件: SN74HCS595

大家好、

我的客户在其产品中使用了新的 RFAB SN74HC595、但无法进行传导辐射。 如果更换为旧的批处理设备、则将通过 CS 测试。 测试条件:输入电压10V/LVDS 150MHz。

您能否帮助评论一下哪些差异可能导致 EMC 测试出现这种不同的性能? 外部电路按照连接的方式发送。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此原理图未显示'595器件。

    超过绝对最大额定值10V。 注入电压的确切位置(哪个引脚)、如何保护线路免受这种影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉误解。 原理图如上图所示附。 电源也为5V。 EMC 测试通过 STO 端口进行、未直接连接到 SN75HC595、但显示的现象屏幕显示乱码字符。 从我们的旧厂改用旧厂、这种异常情况不再发生。 您能就此提供建议吗? 这是因为逃避了裸片尺寸、降低了抗扰度?  

    e2e.ti.com/.../49.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe、

    我将不得不向我们的设计团队咨询、他们最有可能了解他们是否对此有任何意见。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Albert、

    收到设计团队的内部反馈后、敬请告知。 客户推迟对我们的器件进行大规模生产测试、这会对我们的业务产生不良影响。 感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在两个原理图中都没有找到"STO"。

    最可能的原因是耦合到时钟线路的噪声。 请在 EMC 测试期间使用示波器检查 K_KEY_CLK 线路。 如果这是问题所在,您必须更换电路板以将时钟线路与噪声源隔离,或者添加低通滤波器以消除高频噪声(在这种情况下,为了能够处理缓慢边沿,请用 SN74HCS595替换 SN74HC595)。 或者、更改软件以定期更新显示屏(以便错误仅在短时间内可见)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    客户应在何处添加低通滤波器、并具有哪些价值? 我已应用 HCS595进行客户测试。 BTW、在进行 EMC 测试时、 示波器会受到影响、因此无法捕获波形。 我们需要 您的建议、了解如何修改硬件、以及为什么 HCS 技术在 EMC 上具有更好的性能? STO 电路板如上所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    新的 HC 裸片速度更快、因此短尖峰现在可能会被解释为有效信号。

    LPF 应设计为仅传递实际使用的最高频率(对于数字信号、模拟带宽应约为时钟频率的5…10×)。

    HCS 本身并不优于 HC、但其施密特触发器输入能够处理 LPF 产生的缓慢边缘。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的意思是 RC 应该是150MHz 的10倍?您建议在哪个引脚上添加? 您能否在此网络上提供引脚输出参考?谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您要滤除150 MHz。 您希望保持的时钟信号的频率是多少?