This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:可以用作双向吗?

Guru**** 2619655 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E, TXU0304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1321280/txs0108e-can-it-be-used-as-bi-directional

器件型号:TXS0108E
主题中讨论的其他器件: TXU0304

您好!  

我正在使用这种芯片、在 A 侧、我有来自接头的 SPI 信号、在 B 侧、输出信号会传递到电路板上的组件。 我有板载3.3V 和5V 稳压器、有一个 OE 引脚下拉电阻器。 我已附上屏幕截图供回顾。 我想确保芯片能够正常工作、我把它放在 sch 中。   

此外、还需要确保它在两个方向上都能工作、即如果我有信号为5V 的引脚作为输入、那么在另一侧、输出将是3.3V 的信号。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tanveer、  

    我认为给定原理图没有任何直接问题。 TXS0108E 没有任何内部逻辑来检测哪个侧驱动 I/O。 它本质上是无源的且基于开漏(默认 I/O 状态为高电平、直到 A 侧或 B 侧将器件驱动为低电平)。 由于采用非缓冲架构、因此它最适合用于驱动小于70pF 的负载(您可以参考 d/s 的第11节以了解更多布局指南)。  

    虽然 TXS0108E 可以支持 SPI 应用、但更适合选择针对 SPI 进行更优化的转换器、例如 TXU0304和 AXC4T774。  

    SPI 的电压转换

    此致、

    插孔