Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E, TXU0304
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TXS0108E 主题中讨论的其他器件: TXU0304
您好!
我正在使用这种芯片、在 A 侧、我有来自接头的 SPI 信号、在 B 侧、输出信号会传递到电路板上的组件。 我有板载3.3V 和5V 稳压器、有一个 OE 引脚下拉电阻器。 我已附上屏幕截图供回顾。 我想确保芯片能够正常工作、我把它放在 sch 中。
此外、还需要确保它在两个方向上都能工作、即如果我有信号为5V 的引脚作为输入、那么在另一侧、输出将是3.3V 的信号。