This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD40109B:用于3.3V 至15V 转换的 CD40109B

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC44273, UCC27517, TXH0137D-Q1, CD4504B, CD40109B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1321779/cd40109b-cd40109b-for-3-3-v-to-15-v-translation

器件型号:CD40109B
主题中讨论的其他器件:UCC44273UCC27517TXH0137D-Q1CD4504BTXH0137D、

这是一个约有5 mA 拉电流和灌电流的稳压转换、将3.3V PWM 信号转换为+15V 电平  

CD4504数据表不保证此翻译。

TI 的一些人(在一些较早的线程中)建议使用 CD40109、其中 Vcc 为3.3V、Vdd 为15V  

并将3.3V DSP PWM 信号应用到3.3V 侧。

在研究 CD40109数据表时,图10高电平供电电压与低电平供电电压的关系,

"Recommended Domain"(建议域)不是一个完美的矩形,但左侧垂直线呈倾斜。

本质上而言 、沿垂直轴有15V 的电压、该倾斜的线在该位置与它相交、我将其下降到水平轴  

是不是它保证3.3V、是我的问题。

如果我回忆一下,(虽然不确定)甚至 CD4504也有类似的斜线。

有人会很好地 进行澄清吗?

谢谢。此

致、 瓦伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    每个正方形为0.5V、因此不建议使用3.3V 输入来提供15V 输出。 (数据表不保证5 mA 的驱动强度。)

    使用 UCC27517/UCC44273等栅极驱动器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    Br

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    谢谢、您也可能会看到 TXH0137D-Q1。

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、您好

    感谢您发送邮件并乐意与您互动。

    漏极开路/集电极开路接口 IC 的问题

    Lile TPL7407、ULN2003和您的建议1 TXH0137D-Q1是:

    虽然这些器件能够灌入相当大的电流、但其拉电流受到

    当为高电平时、上拉电阻器和 Vcc 容许值的压降。

    例如、当为5 mA 供电时、需要一个电平至少为12V 的15V O/P。

    每个上拉电阻不能超过600欧姆。

    每个 RES (CONT Low)的所需 Pd 为375 mW。 1W 分辨率的尺寸

    会占用很多布板空间

    UCC2752X 系列使用起来会更方便、但它们仅提供两个通道

    虽然通常需要六个通道

    这看起来像是在三个这样的栅极驱动器 IC 或两个封装一个之间的

    将3 V 电压转换为5 V 电压,然后将 CD4504B 转换为15 V 电压。

    你怎么看?

    Br

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迈克

    为了指出 TXH0137D 产品详细信息中有一个小错误

    它显示(给人的印象是它可以拉取和灌入100 mA)

    IOH (最大值)(mA) 100

    IOL (最大值)(mA) 100

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    是的、您可以在3.3V 至5V 或15V 范围内使用 TXH 建议值。

    您的上拉电阻也可能超过600欧姆、因为建议针对高达100 mA 的情况使用该器件。

    请 帮助 使用数据表的公式1来帮助估算5 mA - 3.3V/5V/15V 转换的上拉尺寸、谢谢。

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、您好

    感谢您的提示回复

    是的、您应该使用上拉电阻器、尽管当4或6个电阻器时它会占用巨大的空间  

    这种转换器是必需的、栅极驱动器占用的空间更小。

    然而,底线似乎是:

    1.不能将 CD4504B 或 CD40109B 用于将3.3V 直接转换为15V、

      就像我所知的几个电力 Elex Engrs 都试图做到的那样  

      查看我是否在这里?

    2.栅极驱动器, UCC275XX 系列的双路或四路是更好的选择。

    3.之前有 UDN 系列源码驱动器 IC (补充 ULN2003类型)

      不知为何,这是从颂词出来的,唉!!

    感谢您的持续支持,我将关闭这个主题, pl 有我的以上 Q 回答

    非常感谢,提前一天安排得很好

    瓦伦