Other Parts Discussed in Thread: UCC44273, UCC27517, TXH0137D-Q1, CD4504B, CD40109B
主题中讨论的其他器件:UCC44273、 UCC27517、 TXH0137D-Q1、 CD4504B、 TXH0137D、
这是一个约有5 mA 拉电流和灌电流的稳压转换、将3.3V PWM 信号转换为+15V 电平
CD4504数据表不保证此翻译。
TI 的一些人(在一些较早的线程中)建议使用 CD40109、其中 Vcc 为3.3V、Vdd 为15V
并将3.3V DSP PWM 信号应用到3.3V 侧。
在研究 CD40109数据表时,图10高电平供电电压与低电平供电电压的关系,
"Recommended Domain"(建议域)不是一个完美的矩形,但左侧垂直线呈倾斜。
本质上而言 、沿垂直轴有15V 的电压、该倾斜的线在该位置与它相交、我将其下降到水平轴
是不是它保证3.3V、是我的问题。
如果我回忆一下,(虽然不确定)甚至 CD4504也有类似的斜线。
有人会很好地 进行澄清吗?
谢谢。此
致、 瓦伦