This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2T45:SN74LVC2T45互阻抗-串行终端

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2T45, SN74LVC2G34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1322703/sn74lvc2t45-sn74lvc2t45-outputimpedance---serial-termination

器件型号:SN74LVC2T45
主题中讨论的其他器件: SN74LVC2G34

尊敬的女士和先生:

回答问题:

我们将使用 SN74LVC2T45器件作为时钟驱动器提交3、3V Vcc 和20 MHz 时钟速率。

但在数据表中、我找不到输出阻抗的值或规格。  

SN74LVC2T45的输出阻抗是多少?

我们使用此值来计算输出端接的串联电阻。

PCB 的涂层微带阻抗约为68R。

感谢您发送编修。

马丁