Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2T45, SN74LVC2G34
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74LVC2T45 主题中讨论的其他器件: SN74LVC2G34
尊敬的女士和先生:
回答问题:
我们将使用 SN74LVC2T45器件作为时钟驱动器提交3、3V Vcc 和20 MHz 时钟速率。
但在数据表中、我找不到输出阻抗的值或规格。
SN74LVC2T45的输出阻抗是多少?
我们使用此值来计算输出端接的串联电阻。
PCB 的涂层微带阻抗约为68R。
感谢您发送编修。
马丁