This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0304:电源电压范围

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: TXU0304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1323828/txb0304-power-supply-range

器件型号:TXB0304
主题中讨论的其他器件:TXU0304

您好!

我们将 在设计中使用 TXB0304RUTR 双向电平转换器、用于将3.3V 转换为1.8V。 您能否确认 VCCA 和 VCCB 的电源范围。

我们需要在 SRAM 和 FPGA 之间建立连接。 由于 SRAM 在3.3V 下工作、FPGA 在1.8V 下工作、因此我们使用电 平转换器 TXB0304RUTR 进行电平转换、VCCA (SRAM 侧)为3.3V、VCCB (FPGA 侧)为1.8V。

我们是否能够像我提到过的那样提供电源。  我们无法在 SRAM 和 FPGA 之间建立连接。 您可以回顾一下吗。  与应用图表中一样、此器件在控制器侧提供1.8V 电压、在系统侧提供3.3V 电压。  

请确认 VCCA 和 VCCB 的电源范围、

谢谢

S·萨蒂亚·斯里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sathya:

    是的、两个电源都 建议用于0.9V 至3.6V 电压、与数据表的建议运行条件类似。 因此、无需担心。

    但是、请参阅数据表的第8.4.2节、因为建议上拉电阻高于20k Ω。

    谢谢、我会进一步推荐最适合固定方向应用的 TXU0304、而不是 TXB 数据表第8节中所列的受限(自动双向应用中通常不存在)导致的自动双向器件。

    此致、

    迈克尔.