Other Parts Discussed in Thread: TXU0304
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1323828/txb0304-power-supply-range
器件型号:TXB0304主题中讨论的其他器件:TXU0304
您好!
我们将 在设计中使用 TXB0304RUTR 双向电平转换器、用于将3.3V 转换为1.8V。 您能否确认 VCCA 和 VCCB 的电源范围。
我们需要在 SRAM 和 FPGA 之间建立连接。 由于 SRAM 在3.3V 下工作、FPGA 在1.8V 下工作、因此我们使用电 平转换器 TXB0304RUTR 进行电平转换、VCCA (SRAM 侧)为3.3V、VCCB (FPGA 侧)为1.8V。
我们是否能够像我提到过的那样提供电源。 我们无法在 SRAM 和 FPGA 之间建立连接。 您可以回顾一下吗。 与应用图表中一样、此器件在控制器侧提供1.8V 电压、在系统侧提供3.3V 电压。
请确认 VCCA 和 VCCB 的电源范围、


谢谢
S·萨蒂亚·斯里