This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1T45:电平转换器故障 IC:SN74LVC1T45QDCKRQ1

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LXC1T45-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1324095/sn74lvc1t45-failure-of-level-translator-ic-sn74lvc1t45qdckrq1

器件型号:SN74LVC1T45
主题中讨论的其他器件:SN74LXC1T45-Q1

您好!

我们正在使用  SN74LVC1T45QDCKRQ1 IC、用于将3.3V 数据信号转换为5V TTL 电平信号。 我们会发现  SN74LVC1T45QDCKRQ1 IC 。  详细信息如下。

VCCA:3.3V、VCCB:5V (5V 到3.3V LDO -我们正在使用它来提供 VCCA)。 因此、按照数据表-首先为 VCCB 上电。  

DIR 直接拉至3.3V。

问题说明: 最近、我们遇到了3种电路板故障、其中 IC 因其和 PCB 上的刻痕而损坏(图像如下所示)。 VCCB 引脚与 GND 之间在所有情况下都短路。 这是电路板中唯一发生故障的组件。

我们尝试通过为 VCCB 电压提供5.5V 的最大建议工作范围以及6.5V 的绝对最大额定值来重现此问题。 我们无法重现这一问题。 在我们的板上、最大 VCCB 电源轨只能达到5.3V。

该电平转换器 IC 的输入信号来自微控制器输出引脚(具有内部上拉的开漏配置)、通过510欧姆串联电阻器。 以下条件下输入脉冲的 IC 的引脚3大约为4.4uS。  

 通过这些详细信息、您能否让我们知道 U1 IC 故障的可能原因以及需要哪些其他输入? 请将其视为优先事项和支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Δv Δt 超出 Δ V/Δ t 限制。 我不知道这是否是问题的原因、但是您肯定是在建议的运行条件之外运行器件、并且您很可能会在输出端获得振荡。 使用具有施密特触发输入的 SN74LXC1T45-Q1。

    一般而言、最可能的原因是过压(在任何引脚上)。 我不知道这些布线中的任何一个是否有噪声。