Other Parts Discussed in Thread: SN74LXC1T45-Q1
主题中讨论的其他器件:SN74LXC1T45-Q1
您好!
我们正在使用 SN74LVC1T45QDCKRQ1 IC、用于将3.3V 数据信号转换为5V TTL 电平信号。 我们会发现 SN74LVC1T45QDCKRQ1 IC 。 详细信息如下。
VCCA:3.3V、VCCB:5V (5V 到3.3V LDO -我们正在使用它来提供 VCCA)。 因此、按照数据表-首先为 VCCB 上电。
DIR 直接拉至3.3V。
问题说明: 最近、我们遇到了3种电路板故障、其中 IC 因其和 PCB 上的刻痕而损坏(图像如下所示)。 VCCB 引脚与 GND 之间在所有情况下都短路。 这是电路板中唯一发生故障的组件。
我们尝试通过为 VCCB 电压提供5.5V 的最大建议工作范围以及6.5V 的绝对最大额定值来重现此问题。 我们无法重现这一问题。 在我们的板上、最大 VCCB 电源轨只能达到5.3V。
该电平转换器 IC 的输入信号来自微控制器输出引脚(具有内部上拉的开漏配置)、通过510欧姆串联电阻器。 以下条件下输入脉冲的 IC 的引脚3大约为4.4uS。
通过这些详细信息、您能否让我们知道 U1 IC 故障的可能原因以及需要哪些其他输入? 请将其视为优先事项和支持。