大家好、我一直在尝试在9600波特以及4.8kHz 的频率偏差下解调 FSK 信号。 我不介意信号的载波频率是多少、尽管越高越好。 我已经阅读了应用手册、不过示例超过了 MHz、对我来说远远不够宽、
我很难找到合适的 R1、R2和 C1值来满足我的两个要求-例如、 在3.3k、5.6k、3.7k 和5.7k 的条件下使用 R1、R2、C1、 100nF 之后、中心频率和频率范围 会减小到 75kHz 中心频率、偏差为4.8kHz 时产生明显输出。 然而、由于需要调整 LPF、基带信号只能达到大约1kHz、如果我将截止频率设置为较低值、则会在输出信号中产生尖峰/不稳定。
然后、R1、R2、C1 的值为100k、13k、 200pF、中心频率更高- 10MHz、可以恢复9600Hz 的基带信号、但范围也要大得多、因此它需要 输入信号中大约500kHz 的频率偏差才能显示输出的变化。
我也尝试过其中一些、但尚未找到允许9600波特率和4.8KHz 偏差的解决方案。 有人对如何解决此问题有任何建议吗?