This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC4046A:窄带解调电阻器设置

Guru**** 2516480 points
Other Parts Discussed in Thread: CD74HC4046A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1326216/cd74hc4046a-narrowband-demodulation-resistor-setting

器件型号:CD74HC4046A

大家好、我一直在尝试在9600波特以及4.8kHz 的频率偏差下解调 FSK 信号。 我不介意信号的载波频率是多少、尽管越高越好。 我已经阅读了应用手册、不过示例超过了 MHz、对我来说远远不够宽、

我很难找到合适的 R1、R2和 C1值来满足我的两个要求-例如、 在3.3k、5.6k、3.7k 和5.7k 的条件下使用 R1、R2、C1、 100nF 之后、中心频率和频率范围 会减小到 75kHz 中心频率、偏差为4.8kHz 时产生明显输出。 然而、由于需要调整 LPF、基带信号只能达到大约1kHz、如果我将截止频率设置为较低值、则会在输出信号中产生尖峰/不稳定。

然后、R1、R2、C1 的值为100k、13k、 200pF、中心频率更高- 10MHz、可以恢复9600Hz 的基带信号、但范围也要大得多、因此它需要 输入信号中大约500kHz 的频率偏差才能显示输出的变化。  

我也尝试过其中一些、但尚未找到允许9600波特率和4.8KHz 偏差的解决方案。  有人对如何解决此问题有任何建议吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、  

    很抱歉、我们的团队目前正在对此进行审查、我们应该能在本周结束前与您联系。  

    此致、  

    康纳  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、  

    如果您还没有看过该旧的 E2E 主题、我建议您参考它、其中详细介绍了如何使用 CD74HC4046A 实现调制器/解调器对: https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/986083/cd74hct4046a-fsk-modulator---demodulator-pair-using-cd74hct4046a-unexpected-demodulator-functionality?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=CD74HC4046A%252520demodulation# 

    此外、您提到使用75kHz 的中心频率不起作用、因为 LPF 设置不正确、您能否共享用于 LPF 的组件以及您正在使用的相位比较器?

    此致、  

    康纳  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您共享链接。 我已经浏览过电子表格、并尝试计算 t1、t2和 t3的不同值。 使用 PC2、我尝试了不同的 LPF 变体、有时仅使用 R3和 C3电阻器、有时使用 R3、R4 C2。 问题是、随着我增大 LPF 截止频率、它变得非常不稳定。 在尝试4中大部分消除了纹波、但所有其他波纹都相当大 (例如、尝试恢复方波时底部图片所示)。 即使不更改 sig IN 引脚的75kHz 输入、仍然会出现这种纹波、如果需要、我可以附加额外的图片。 我曾简要尝试过 PC1和 PC3,但没有发现太大的改进。 如果有人知道如何消除这种不稳定性/纹波、那么进一步调整 LPF 应该会更容易、以便能够恢复4.8kHz 基带。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、  

    是否可以附加 CD74HC4046原理图或测试设置的方框图、以 帮助我了解纹波的来源?

    应用手册"使用 CD74HC4046A 实现 FSK 调制和解调"中所示、在较高调制频率下产生的纹波和其他噪声也存在一些问题、因此建议通过施密特触发器发送 DEMout 信号以将输出锐化到适当的正方形 正弦波。  

    此致、  

    康纳