This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54SC6T06-SEP:上拉至大于 VCC

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1330298/sn54sc6t06-sep-pulling-up-to-greater-than-vcc

器件型号:SN54SC6T06-SEP

您好!

我正在尝试从1.8V 到5V 的电平转换。 该器件作为开漏输出列出、但建议的运行条件表明运行该器件的输出需要介于0和 VCC 之间。

该器件在逻辑电平高阻抗 状态下处于高电平、是否有任何理由无法将输出拉高至5V、但无法从3.3V 为转换器供电?  

我们需要 使用3.3V 电压为器件供电、并为输入提供1.8V 电压。  

谢谢!

扎克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    您可能会看到  此常见问题解答、其中显示了此限制。 由于此器件具有输出正向钳位二极管、因此不支持此应用:

    此致、

    插孔