请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN54SC6T06-SEP 您好!
我正在尝试从1.8V 到5V 的电平转换。 该器件作为开漏输出列出、但建议的运行条件表明运行该器件的输出需要介于0和 VCC 之间。

该器件在逻辑电平高阻抗 状态下处于高电平、是否有任何理由无法将输出拉高至5V、但无法从3.3V 为转换器供电?
我们需要 使用3.3V 电压为器件供电、并为输入提供1.8V 电压。

谢谢!
扎克