This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUC2G86:引脚编号不一致

Guru**** 2782485 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1332712/sn74auc2g86-inconsistency-with-pin-numbering

器件型号:SN74AUC2G86

在文件 SCES479B 中、对于上面的部件编号、YZP 封装在第1页上显示了编号的引脚、而在包含封装信息的第16页、引脚使用数字标记进行编号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    引脚编号、焊球坐标和引脚名称是识别引脚的三种不同方法。

    1 = A1 = 1A
    2 = B1 = 1B
    3 = C1 = 2年
    4 = D1 =接地
    5 = D2 = 2A
    6 = C2 = 2B
    7 = B2 = 1年
    8 = A2 = VCC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道、除了引脚名称外、添加1-8和字母数字似乎是无意的、可能会造成混淆。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Justin、

    我们不控制封装信息页上的编号。 每个数据表都会自动填充。 在第一页、我认为编号方案实际上非常有效、有助于清楚了解 引脚在封装之间的排序和方向。

    此致!

    马尔科姆