This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXU0104:VCCB 随着数据传输增加

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TXU0304, TXU0104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1334555/txu0104-vccb-increase-as-data-transmission

器件型号:TXU0104
主题中讨论的其他器件:TXU0304

我注意到、随着我将数据传输到电平转换器、VCCB 电压电平从1.2V 增加到1.6V

我想知道它是否与引脚5上的 NC 连接有关?

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yolanda:

    NC 对器件没有电气重要性。 因此、与输入信号不相关且最有可能相关。 我建议观察输入和输出的不同因素如何影响电压电平、即降低频率、减少 l 或移除负载以及电源的稳定性、谢谢。

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Michael。 当我们发现此问题时、没有负载。 信号是 GPIO、因此不是高频率。 电源直接由 DMM 供电。 我们让另一个器件 TXU0304使用板载、一旦我们禁用该 TXU0104器件、似乎可以正常工作。 还有我们可以检查/尝试的其他东西吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yolanda:

    您能帮助确认电源本身是1.2V 吗? 还请帮助阐明 TXU0304和 TXU0104设置之间的设置差异、以便仅在数据 I/O 传输信号时帮助确认增加。因为这两个选项都有相似的设计。 因此、谢谢、TXU 问题的可能性较小。

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:  

    是的、电源本身是1.2V、直接来自 Keysight 工作台电源。 电压电平将保持、直到我们开始数据传输。

    正确、设置差异仅与数据传输有关。  

    在初始数据传输后、我们发现以下几点:

    1) 1)禁用 TXU0304并使 TXU0104保持开启状态、然后开始数据传输-> VCCB 从1.2V 变为意外的1.6V

    2) 2)禁用 TXU0104 并 使 TXU0304  保持开启状态、然后开始数据传输--> VCCB 保持在1.2V

    下面是我们的设计、 TXU0304 /TXU0104之间的唯一区别  是 Vin 通道编号。 这就是我试图与您确认 NC 性能的原因。  

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您确切地在何处测量1.6V 电压? VCCB 引脚处还是 B 输出端处? (在后一种情况下、请展示示波器轨迹。)

    为什么您提到要禁用一个芯片? 它们是否以某种方式相互连接? NC 引脚是否与任何部件连接?

    (TXU 输入具有内部下拉电阻;将它们保持开路可以正常工作。)