主题中讨论的其他器件:TXU0304、
我注意到、随着我将数据传输到电平转换器、VCCB 电压电平从1.2V 增加到1.6V
我想知道它是否与引脚5上的 NC 连接有关?
谢谢。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Mike:
是的、电源本身是1.2V、直接来自 Keysight 工作台电源。 电压电平将保持、直到我们开始数据传输。
正确、设置差异仅与数据传输有关。
在初始数据传输后、我们发现以下几点:
1) 1)禁用 TXU0304并使 TXU0104保持开启状态、然后开始数据传输-> VCCB 从1.2V 变为意外的1.6V
2) 2)禁用 TXU0104 并 使 TXU0304 保持开启状态、然后开始数据传输--> VCCB 保持在1.2V
下面是我们的设计、 TXU0304 /TXU0104之间的唯一区别 是 Vin 通道编号。 这就是我试图与您确认 NC 性能的原因。
谢谢。