This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXU0304-Q1:将两个 TXU0304-Q1的输出/A4Y 连接在一起是否存在任何问题?

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TXU0304-Q1, TXU0304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1337002/txu0304-q1-any-issues-connecting-output-a4y-of-two-txu0304-q1-together

器件型号:TXU0304-Q1
主题中讨论的其他器件: TXU0304

将 TXU0304-Q1的输出(例如 A4Y)连接在一起是否存在任何问题?

在我要看的设计中、我们要将两个 SPI 器件连接到一个 MCU。  每个 SPI 器件的 MISO 将连接到一个 TXU0304的 B4。  一次只有一个 SPI 器件驱动 MISO/B4。  因此您遇到的情况是、"器件1"可能具有 MISO/B4高电平、"器件2"可能具有 MISO/B4低电平。  A4Y 是否存在任何问题?  正在尝试绘制...

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    是的、如果存在将一个输出驱动为高电平、另一个输出驱动为低电平的外部总线争用、短接在一起的两个输出可能会导致损坏。

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、除了造成损坏之外、您是否对行为有任何猜测?  例如、如果器件1的 B4上输出5V、而器件2的 B4上输出0V、VCCA 为3.3V、我看到在 A4Y 上为1V。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉,还有一个问题: 我找到这个主题: https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1120917/txu0304-connect-multiple-txu0304-two-different-spi

     根据该线程中的反馈、我的示例中的配置看起来没有问题。  如果每个从机的 MISO 不同(一个3.3V、一个0V)、您能否再次确认随附的"选项2"是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当存在总线争用时、产生的电压取决于两个输出的驱动强度。 理论上是一样的、您得到的是 VCC /2;而在实践中、短路电流可能会有差异。 在任何情况下、电压都可能无效。

    链接的线程不正确;只有第一个选项可行。