主题中讨论的其他器件: TXU0304
将 TXU0304-Q1的输出(例如 A4Y)连接在一起是否存在任何问题?
在我要看的设计中、我们要将两个 SPI 器件连接到一个 MCU。 每个 SPI 器件的 MISO 将连接到一个 TXU0304的 B4。 一次只有一个 SPI 器件驱动 MISO/B4。 因此您遇到的情况是、"器件1"可能具有 MISO/B4高电平、"器件2"可能具有 MISO/B4低电平。 A4Y 是否存在任何问题? 正在尝试绘制...
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
将 TXU0304-Q1的输出(例如 A4Y)连接在一起是否存在任何问题?
在我要看的设计中、我们要将两个 SPI 器件连接到一个 MCU。 每个 SPI 器件的 MISO 将连接到一个 TXU0304的 B4。 一次只有一个 SPI 器件驱动 MISO/B4。 因此您遇到的情况是、"器件1"可能具有 MISO/B4高电平、"器件2"可能具有 MISO/B4低电平。 A4Y 是否存在任何问题? 正在尝试绘制...
谢谢!
抱歉,还有一个问题: 我找到这个主题: https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1120917/txu0304-connect-multiple-txu0304-two-different-spi
根据该线程中的反馈、我的示例中的配置看起来没有问题。 如果每个从机的 MISO 不同(一个3.3V、一个0V)、您能否再次确认随附的"选项2"是否正常?