This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104E:使用两个/更多器件时的输入电压电平。

Guru**** 2522890 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0104E, TXU0104, SN74AXC4T774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1335879/txs0104e-input-voltage-level-when-using-two-more-devices

器件型号:TXS0104E
主题中讨论的其他器件: TXU0104SN74AXC4T774

嗨、  

我想  在应用中使用多个 TXS0104E、其中1.8V 信号输出转换为5V 电平、通过电缆连接到1个或多个 TXS0104E 作为输入。  
数据表中列出了该器件中已经使用了上拉10k 电阻器。 这意味着每个器件都将使用0.5mA 上拉5V 信号线。  

现在的问题是、无论 VCCB 上的电源电压如何、输入低电平阈值都是0.15V。  

如果我正确理解这一点、当两个  TXS0104E 在同一个信号上时、该信号通过1mA 上拉至 VCCB、从而使输出低电平约为0.175V。 这意味着第二个 TXS0104E 的输入引脚不会将电压记录为低电平  

如果添加更多设备、问题只会变得更糟。 我是否理解正确? 是否是使用推挽式的解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 TXS、VIL 不是阈值、可以使用更高的电压;请参阅 [FAQ]为什么 TXS01xx VIH/VIL 规范如此严格?

    根据您的描述、信号不是双向的、因此您应该使用像 TXU0104这样的缓冲转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应。 它用作双向器件、因为可以根据主器件切换角色。  
    在本例中、输入阈值电压是多少? 我在数据表中找不到它。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如链接的常见问题解答中所示、TXS 实际上并不具有阈值;对于低于 VCCA 的电压、它充当模拟开关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan、

    您的信号接口是什么? 您能否提供原理图? 对于 TXS 的每个用例、我们建议将输出容性负载保持最低、以实现更高的数据速率、因为该器件是无源器件、不会缓冲您的信号。  

    有关使用哪种转换器的一般建议、请参阅此 应用手册:电压转换应用快速参考

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是双向 GPIO、问题是使用上拉电阻连接多个器件会导致我们无法充分灌入大量电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要分别更改线的方向、还是四条线始终都沿同一方向进行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、所有引脚上的方向都不同。 其中2个 也可能用于 I2S。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有单独方向的电平转换器、例如 SN74AXC4T774、但对于高于3.3V 的电压不适用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jan、

    信号是否要求每个通道改变方向? 如果不是和是固定方向、请查看 TXU 系列的不同型号:

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我来看看。