This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVTH125:器件建议

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVTH126, SN74LVTH125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1337129/sn74lvth125-part-recommendation

器件型号:SN74LVTH125
主题中讨论的其他器件:SN74LVTH126

我正在查找器件推荐信息。

 

我们有一个测试装置、用于从北欧处理器(3.3V、1mA、100-200Hz 方波)获取输出并通过50欧姆同轴电缆将其发送到频率计数器

 

我们需要在处理器和电缆之间放置一个缓冲器、我想至少有3.3/50的驱动器= 66mA。  缓冲器是否反转并不重要。

 

我发现 SN74LVTH125和 SN74LVTH126的额定值为32mA。

我可以通过将所有输入和所有输出绑定在一起来使用66mA。

这是 TI 推荐的产品吗、还是应该查看一些其他产品(例如某种功率放大器或专为驱动50欧姆同轴电缆而设计的产品)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以并行使用多个 CMOS 输出。

    具有实际50 Ω 负载的50 Ω 电缆通常不用于逻辑信号、因为接收器处的电压会减半。 不能使用交流端接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所谓的"交流端接"、是指类似这样的东西吗?  请参阅 此链接

    我还没有尝试过、看看这是否适用于频率计数器仪器。

    仪器的信号不需要是"大"信号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否;这是交流耦合信号。

    交流端接将电容器与电阻器串联;这在快速边缘充当低通滤波器、但不会改变直流信号: