This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G125:未上电时的反向驱动电压

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1339942/sn74lvc2g125-back-driven-voltage-when-unpowered

器件型号:SN74LVC2G125

您好!

在一个电路中、我们使用 SN74LVC2G125作为 FTDI FT232H 器件的 UART 信号与我们自己器件之间的缓冲器。  一个用例是 切断 SN74LVC2G125的电源、同时 FTDI 芯片保持通电。  在这种情况下、SN74LVC2G125的 VCC、1Y 和2A 引脚的预期值应为0V。  但是、我测量以下电压电平:

断开 TXD 引脚连接没有太大影响。 但是、断开 RXD 引脚会产生显著的影响、所有其他相关引脚(VCC、1Y、2A)上的电压电平立即变为0。 尽管我不知道 FTDI 芯片的内部上拉电阻值、但我想它确实很弱、当未连接到  SN74LVC2G125时、悬空的 RXD 引脚只能测量到部分2.4V 电压。

我的印象是数据表中有关后驱动保护的声明恰好指这样的情况:

Ioff 支持带电插入、局部断电 模式和后驱动保护

这种情况是否对  SN74LVC2G125有害? 我有什么办法可以对付它吗?

此致、

克里斯蒂安

编辑:同时我也发现了 RxD 线上上拉电阻的值:介于40到190千欧之间,典型值为75千欧。 非常弱。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅当电源接近 GND 时、Ioff 功能才有效。

    驱动高电平的输出将该引脚连接到 VCC。 因此、当您在2Y 为高电平时断开电源时、该连接将使 VCC 保持在某个高于零的电压。

    您应在断电前将2/OE 拉为高电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的及时回复!

    可以在输出为高电平时断开电源、以解释我们的问题。 事实的确如此。 遗憾的是、我们无法解决很多问题、因为 OE 引脚 直接连接到 GND。

    我们的一个担心是、我们遇到的这种情况可能会对  SN74LVC2G125自身造成损害。

    克里斯蒂安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    严格来说、1.63V 是过低的、但足以使器件正常工作。 唯一的问题是2A 是悬空的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、是的、这是一个很好的观察结果。 我可以考虑在2A 引脚上添加一个下拉电阻器、看看这会如何变化。  

    总之,非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 UART 信号、您可能需要上拉(IDLE =高电平)。

    2A 悬空跟后驱问题无关、芯片通电就是禁止的。