Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC8T245
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74AXC8T245 
我在 SN74AXC8T245的数据表中看到,"当 VCCA 和 VCCB 的电压至少为1.40V 时、支持同步升压和降压转换"。
我不太明白"同步升降转换"的具体含义。 它是指8个通道同时跳转吗? 以及为何两端都需要电源电压?
我们的需求是、当 VCCA 为3.3V、VCCB 为1V 时、所有8个通道都是单向传输、并在1M 个时钟内同时变化。 是否可以支持它?
真诚地期待 TI 为您提供答案。