This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC8T245:CAN 8通道同时发送时钟信号?μ s

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1340931/sn74axc8t245-can-8-channels-transmit-clock-signals-simultaneously

器件型号:SN74AXC8T245

我在 SN74AXC8T245的数据表中看到,"当 VCCA 和 VCCB 的电压至少为1.40V 时、支持同步升压和降压转换"。

我不太明白"同步升降转换"的具体含义。 它是指8个通道同时跳转吗? 以及为何两端都需要电源电压?

我们的需求是、当 VCCA 为3.3V、VCCB 为1V 时、所有8个通道都是单向传输、并在1M 个时钟内同时变化。 是否可以支持它?

真诚地期待 TI 为您提供答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 dir1和 dir2具有不同的值时,"同时向上和向下转换"是指该段落中的上述说明。

    您想使用什么方向?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    dir1=L, dir2=L, dir1=H,  dir2=L 是我需要的。

    而且 只要通道 A 和通道 B 始终处于同一方向、就可以在低电源电压(例如:1V——1.2V)下工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我()如果通道 A 和通道 B 不在同一方向工作、那么就需要电源电压 Δ V>1.4V Δ V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢、一旦所有电源稳定并完全升高、器件就可以正常工作、因为建议只是为了在增加电源的同时获得最佳性能。

    此致、

    迈克尔.