This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104-Q1:TXB0104-Q1单次触发在上电期间不起作用

Guru**** 2507115 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0104-Q1, TXB0104, TXU0304-Q1, TIDA-00296

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1339316/txb0104-q1-txb0104-q1-one-shot-doesn-t-work-during-power-up

器件型号:TXB0104-Q1
主题中讨论的其他器件: TXB0104TXU0304-Q1TIDA-00296

BU 团队、您好  

我的客户报告称 txb0104-Q1在上电后并不总是输出任何波形。  

原理图如下面的屏幕截图所示。 DSP 从 I2S 接口将12.28MHz BCLK 信号的3.3V 电压发送到 TXB0104、然后输出1.8V 电压 BCLK 信号。 BCLK 布线将直接驱动两个 SOC (1至2通道)。

有两种加电顺序。  

1. VCCB 和 VCCA 稳定提供给 TXB0104后、DSP 将 BCLK 信号发送给 TXB0104、TXB0104将始终正常工作。

  

2. 首先提供 VCCB (3.3V)、  同时将来自 DSP 的 BCLK 馈送到 TXB0104,然后将 VCCA 提供给 TXB0104、下图中 VCCA 电源稳压器大约有700us 软启动。

在此上电排序下、TXB0104不大可能没有预期的1.8V BCLK 输出。 异常波形可以在下面的屏幕截图中找到。

客户还会在上电定序2下进行另一次尝试。 通过向 GND 添加与 R5939并联的电容器、产生 OE 延迟。 因此、在 VCCB 和 VCCA 通电后、TXB0104将被启用。 在 t_EN 持续期间、 标记为 B 的波形显示了类似的行为、波形标记为 A、其中 txb0104工作异常。  客户认为单次触发不起作用会导致在上电定序期间没有1.8V BCLK 输出2.   

您会帮助分享您的评论吗? 上电定序2下的解决方案是什么?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法明确解释为什么该器件的行为与 OE 不是高电平时相同。

    但您有四个单向信号。 TXU0304-Q1等单向转换器会更简单、更强大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高克莱门斯

    现在、该项目将在4月进行 SOPed、没有机会重新设计 TXU0304-Q1。

    对于这个紧急项目、您能否帮助与设计人员进行仔细检查、在业务部门团队内进行调整并提供支持?

    非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不是 TI 员工;我无法解释为什么缓慢的供应速度无法实现一次性成功。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    请注意下面的数据表建议。 因此、确保 OE 具有足够的延迟、使两个电源都能完全斜升的解决方案。

    但是、延迟不能超过数据表的输入转换限制。

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,迈克尔

    感谢您的评论。

    但客户下面还有其他问题和应用问题需要获得支持。  

    1.在《 使用 TXB 型转换器进行电压转换的 A 指南》中、 当客户的应用中没有特定输出电平时、OE 引脚也可以通过10k Ω 电阻器连接到 VCCA。 和 TIDA-00296 ref。 设计也采用这种连接。  因此、客户不认为 确保 OE 的延迟足以使两个电源都完全上升。 请仔细检查并分享您的评论。  

     如果正常、何时将输入信号发送到 TXB0104-Q1? 在 电路原理图中 VCCA (OE)/VCCB 完全斜升之前和之后? 如果不满足此要求、请分享您的意见和风险。  

    2.但我无法理解您关于违反数据表中列出的输入转换限制的评论。  您能否分享更多评论导致输入转换比建议的速度太快?

    3.客户案例中发生问题时、是因为单次触发总是在关闭状态下工作、还是因为 VCCA 电源 在客户设计中软启动导致 OE 缓慢上升?   

      OE 的提升要求是什么? 在数据表和已发布的应用手册中没有获取该值。  

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    1.在 OE 上仅使用不带电容器的上拉电阻不会充当延迟电路。 请确认您的延迟电路未违反数据表的输入转换限值。  
    可以在完全斜升之前和之后发送输入、因为除非输入约为1/2Vcc、否则它不会损坏器件。 存在的风险是、在完全斜升之前、输出可能处于未知状态、也可能不处于未知状态。 一.30. E、器件的高电平和低电平状态在完全上升之前可能是未知的。  

    OE 也是输入。 数据表建议输入转换速度应快于40ns/V。  

    当它们检测到一个上升沿时、单稳态触发。 关闭状态。 因此、如果您的意思是器件在关闭状态下观察到上升沿、则可能是情况。 最可能的情况也是缓慢的斜坡、 对于带有边沿速率加速器的 TXB 和 TXS 电压电平转换器、请参阅 DO 和 Don ts 的第3节。  

    谢谢、OE 斜升与输入斜升相同。  

    此致、

    迈克尔.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好:

    如果 OE 引脚 转换速度应快于40ns/V,、请 在应用剂量中提供参考设计、该设计不需要启用控制。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Bie。

    很遗憾、我没有不需要使能控制的参考设计。

    但是、  对于具有边沿速率加速器的 TXB 和 TXS 电压电平转换器、请参阅 DO 和 Don ts 的第3.2节中的建议、谢谢。

    此致、

    迈克尔.