Other Parts Discussed in Thread: TXB0104-Q1, TXB0104, TXU0304-Q1, TIDA-00296
主题中讨论的其他器件: TXB0104、 TXU0304-Q1、 TIDA-00296
BU 团队、您好
我的客户报告称 txb0104-Q1在上电后并不总是输出任何波形。
原理图如下面的屏幕截图所示。 DSP 从 I2S 接口将12.28MHz BCLK 信号的3.3V 电压发送到 TXB0104、然后输出1.8V 电压 BCLK 信号。 BCLK 布线将直接驱动两个 SOC (1至2通道)。

有两种加电顺序。
1. VCCB 和 VCCA 稳定提供给 TXB0104后、DSP 将 BCLK 信号发送给 TXB0104、TXB0104将始终正常工作。
2. 首先提供 VCCB (3.3V)、 同时将来自 DSP 的 BCLK 馈送到 TXB0104,然后将 VCCA 提供给 TXB0104、下图中 VCCA 电源稳压器大约有700us 软启动。

在此上电排序下、TXB0104不大可能没有预期的1.8V BCLK 输出。 异常波形可以在下面的屏幕截图中找到。


客户还会在上电定序2下进行另一次尝试。 通过向 GND 添加与 R5939并联的电容器、产生 OE 延迟。 因此、在 VCCB 和 VCCA 通电后、TXB0104将被启用。 在 t_EN 持续期间、 标记为 B 的波形显示了类似的行为、波形标记为 A、其中 txb0104工作异常。 客户认为单次触发不起作用会导致在上电定序期间没有1.8V BCLK 输出2.
您会帮助分享您的评论吗? 上电定序2下的解决方案是什么?

谢谢