This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G07-SN74LVC2G07MDCKTEP:EP

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1341556/sn74lvc2g07-ep-sn74lvc2g07mdcktep

器件型号:EP

我们 在某些电路板中使用您的 SN74LVC2G07MDCKTEP 器件我们正在进行热分析、并且需要数据表中未提供的其他信息。  数据表将热阻抗列为259°C/W、但并未指明其来源和目标位置。  我们需要结至电路板、外壳顶部、外壳底部和空气之间的热阻、并且还想验证允许的最高结温。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    我已提交有关此信息的请求。 请在两周内提醒我。

    此致!

    马尔科姆