请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TXV0106-Q1 大家好、我想确认此器件的最大数据速率? 在一个位置、您说1.65至3.6V 的最大数据速率高达500Mbps。 在另一个例子中、对于 RGMII 2.0、您提到每通道250Mbps。
您能否确认此端口支持250Mbps/通道的 RGMII (从1.8V 到3.3V 逻辑)、因此使用此转换器在4个数据通道上支持高达1Gbps 的数据速率?
谢谢!
彼得