This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXV0106-Q1:RGMII 2.0的最大数据速率

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1342236/txv0106-q1-max-data-rate-for-rgmii-2-0

器件型号:TXV0106-Q1

大家好、我想确认此器件的最大数据速率? 在一个位置、您说1.65至3.6V 的最大数据速率高达500Mbps。 在另一个例子中、对于 RGMII 2.0、您提到每通道250Mbps。

您能否确认此端口支持250Mbps/通道的 RGMII (从1.8V 到3.3V 逻辑)、因此使用此转换器在4个数据通道上支持高达1Gbps 的数据速率?

谢谢!

彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RGMII 每通道仅需250Mbps、因此在参考 RGMII 时指定了该速率。 实际最大值较高、但您在这个应用中并不关心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、我想确认带宽并未因低于 RGMII 250Mbps/通道要求的1.8V 至3.3V 转换而减少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    该器件具有3.3V/3.6V 输出、支持高达500Mbps 的速率。 因此、无需担心 RGMII 250 Mbps。

    此致、

    迈克尔.