This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HCT221:脉冲宽度与非政治计算的计算值在第一个多谐振荡器输出端不匹配?

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: CD74HCT221, SN74221, SN74LV221A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1319778/cd74hct221-pulse-width-theoritical-calc-vs-measured-values-dont-match-at-first-multivibrator-output

器件型号:CD74HCT221
主题中讨论的其他器件: SN74221SN74LV221A

我的确将 U1 IC 从  SN74221NE4替换 为 CD74HCT221、其中一个原因是 SN74221NE4器件输出信号会根据输入触发频率发生很大变化。

与 TP32相关专门解决了一个问题、这与 CD74HCT221器件非常一致、TP32处的输出信号变化在8us 以内、而 之前的器件 SN74221NE4上的变化为~36us。

伸出的原因:在 TP27输出端,理论计算值与测量值不匹配(在第4点捕获),至少要有一定的理由,它不匹配。

在以下电路中、在 R56 = 1.21k Ω 且 C26 = 0.01uf 的情况下、按0.7 x R X C 计算脉宽。

考虑到电阻器和电容器的容差、因此本文以粗体显示了 TP27最小值和最大值的理论计算

最小值 7.64E-06
典型 8.47E-06
最大值 9.34E-06

1.) 在裸 IC 上: 此 IC CD74HCT221上的 PIN6和引脚14 CX 引脚短接至接地 PIN8,这在功能图中似乎是预期的,一旦 通过内部 MOSFET 接收到触发信号,Cext 电容放电即可。  

与之前的器件一样 、SN74221NE4 PIN6和 引脚14 CX 引脚没有对引脚8接地短路。

2.) 我正在尝试根据元件 R、C 容差以及 IC 输出容差本身来查看 TP27处的输出脉冲宽度变化

3.) 我认为  CD74HCT221 IC 具有2%的输出容差、在我的计算中、我考虑了7%(基于之前的器件 SN74221NE4数据规范)、这绝对不合逻辑、但 我可以根据反馈/注释将其更新为2%

R56 1% TOL         考虑 R 和 C 值的容差  
1210 12.1 1197.9 1222.1     LN2 R56 C26    
            0.7 1.21E+03 1.00E-08 8.47E-06  
C26 容差为2%         0.7 1.20E+03 9.80E-09 8.22E-06  
1.00E-08 2.00E-10 9.8E-09 1.02E-08     0.7 1.22E+03 1.02E-08 8.73E-06  
                     
            考虑 IC 本身的容差  
最小值 7.64E-06         7.64E-06   7.88E-06   8.11E-06
典型 8.47E-06       8.22E-06 5.75E-07 8.47E-06 5.93E-07 8.73E-06 6.11E-07
最大值 9.34E-06         8.79E-06   9.06E-06   9.34E-06
                     

点4:TP27输出引脚处测量的宽度是10.69us?

总体而言、在 TP27上、该器件  CD74HCT221 的输出脉冲宽度为10.7us、而不受1至4kHz 触发频率(引脚2)的影响。

第5点: 典型的理论 计算电容大约为8.4us、这与电容器在第一个~2us 放电周期之后的充电时序几乎是匹配的

如何将此行为解释为 TP27的输出时序与理论计算值不匹配?  

在以下情况下 、只要在引脚2上接收到触发信号、多谐振荡器输出 TP27 (Ch1)就 会变为高电平、并且 pin15 (CH2、蓝色)示波器捕获显示它开始 放电、一般来说、与本例中的~2us 相比、电容器的放电应该非常快? 对此有何评论?

在以下截屏中:CH1是 IC U1 CD74HCT221的 TP27引脚、Ch2 (蓝色)是 Rx 的引脚15 (CD74HCT221)  

第6点:

在下图中、我在多谐振荡器的第二部分中捕获了  

Ch1是引脚2上的触发信号

CH2 (蓝色)是引脚5的输出信号、

CH3 (紫色)位于引脚7 (Rx / CX)

由于第二个多谐振荡器设置为230us、因此观察到的整体脉冲宽度为240us、其中观察到电容器的放电时间为~16us。

我不想混淆这个额外的数据集:-)。  看起来根据所设置的 RC 时序、放电时间会发生变化吗?

我无法在此窗口中粘贴图像,并在此请求的末尾附加图像,该图像被命名为第6点的图像。  

总体而言、在 TP32上、该器件  CD74HCT221 的输出脉冲宽度+/- 8us 在1至4kHz 的触发频率之间保持一致。

最小值 233us
最大值 241us

第6点的图像

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vinay。

    您在多少个器件上测试过此功能? 只有一个?  

    我想知道这是否只是由于工艺差异而观察到的现象。

    此致!

    马尔科姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     到目前为止、我测试了5个器件、所有这些器件在 TP27 (10.5us 至10.7us)具有类似的响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vinay。  

    为了简化您看到的问题、"实际测试"显示10.5 us、而"理论测试"显示8.4 us? 请更正我、如果我弄错了、这里有很多信息、我只是想逐步调试这个问题。  

    大多数时序将基于外部电阻器和电容器。 您是否测量了这些值并检查了容差?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:  

    是的、您答对了我的问题、没错。

    电阻值为1%(R56)、电容(C26)为2%、这就是理论计算的方式。

    我确实在电路板上测量了这些值、并且这些值在容差规格范围内。

    不同之处在于触发器对器件内的电容器进行放电的方式:

    • 左侧是当前器件 SN74221、
    • 右侧是建议使用的器件 CD74HCT221

    理论计算结果与~8.5us 的充电时间斜坡(如右侧图像所示)相符、

    但是、放电 持续时间超过~2us 是由于在右侧图像中捕获的放电持续时间。

    我的问题是、通常一旦在引脚2上收到触发信号、电容应该能够立即放电、一般而言大约为200或300ns 、但可以观察到 CD74HCT221器件需要~2us 进行放电?  

    在以下截屏中:CH1是 Rx IC 的 TP27引脚、Ch2 (蓝色)是 U1 TP27的引脚15 (TP/CX)

    请注意:左侧图像适用于部件 SN74221,右侧图像适用于部件  CD74HCT221

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vinay。

    我已将其转发给我们团队的另一位成员、我将等待他们是否对此有任何其他意见。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此查询是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vinay。

    第一点、有人评论说2%的容差是、这是一个拼写错误、应该是20%吗? 因为2%的电容器几乎是没听说过的。  

    无论如何、似乎您已经专门测量了 RC 元件的实际值。 优点是您在技术上正确地完成了所有步骤。 您已经计算所需的理论值、现在在进行原型设计之后、可以看到偏差有点大。 不幸的是、人们并不知道 MMV 是准确的、您看到的差异也就不足为奇了。 您应该研究的下一步是调整 R 值以获得所需的脉冲宽度。  

    总结:  

    MMV 完全不精确、如果您需要精度、很可能必须改为 MCU。 然而、所看到的时间差异相当"正常"。  您可以使用已完成的所有计算并调整 R 以获得最终值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    感谢您的反馈。

    没有拼写错误、因此 C26位置使用的电容值容差为2%: BFC241841003、来自 Vishay 、CAP、聚丙烯薄膜、.01uF、250V、 2%、5mmLS。

    我对 CD74HCT221器件的一致性没有任何问题,我的观察结果总体上看起来非常好。  但我在尝试了解该部件的基本功能。

    总体而言、我看到有一个额外的放电时间根据 R 和 C 值而变化、与200ns 或300ns vs 2us 内放电的一般功能不符?

    如果我的 R56和 C26为: 1.21k (1%)和0.01uf (2%)、则放电容为~2us  

    我的问题是、通常一旦在引脚2上收到触发信号、电容应该能够立即放电、一般约为200或300ns、但可以观察到 CD74HCT221部件耗时2us?

    如果我们没有因额外的时间和数学运算而需要的技术原因、也不确定给定的方框图是否正确、我们可能必须丢弃此器 件、然后找到相应器件 SN74221NE4的替代方案、 我们在 我们的大多数旧设计中都使用了此方法、它同样具有自己的一致性问题、我在其他问题中捕捉到了这些问题、并详细分享了我的反馈。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vinay。

    我最初的数学运算错误、我使用了0.1uF 而不是0.01uF。 对于15mA 而言、问题似乎是2us、这一点似乎并不正确。  

    1.您是否在第二个通道上测试过较小的电容器? 第二个通道的电容似乎为0.1uF。  

    2.是否仅测试了0.01uF 电容本身未连接到系统?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    对于第二个通道、您可以参考以下链接、我捕获了详细的观察结果:

    SN74221:有关脉冲宽度相关查询的 SN74221NE4 -逻辑论坛-逻辑- TI E2E 支持论坛

    然而我也观察到第二通道的放电时间为~19us、 R54和 C28 为: 2.1k (1%)和0.1uf (10%)。

    为了减少信道之间的混淆、我将此查询限制为目前仅讨论信道1。

    信道1:使用 R56和 C26进行放电的2us 为: 1.21K (1%)和0.01uf (2%)  

    根据通道1和通道2放电时间的观察结果、在 放电时间方面、外部元件似乎存在一些相关性、但从逻辑图中看、似乎没有任何延迟。

    是否可以从 TI 团队获得反馈、以阐明 CD74HCT221和 SN74221NE4器件之间是否存在任何逻辑图差异?

    我在器件 SN74221NE4的数据表中找不到内部逻辑图、如果您能分享它会很有帮助?

    不确定 FET 驱动器路径(在内部为逻辑门和 DFF)中是否有任何有意的死区时间。

    提出疑问的原因是存在 N 沟道和 P 沟道 FET?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Albert、Vinay、

    查看提供的示波器快照、放电 FET 似乎没有按我的预期工作。 快速计算电容器的恒流放电:

    I = C dv/dt = 0.01uF * 3.6V/2us = 18mA

    我预计放电电流会大得多。

    @Albert

    您能否获取一些样本并验证我们是否在实验室中看到了相同的问题?

    @Vinay,

    我建议您在应用中使用某些 SN74LV221A 器件并进行测试-它是 MMV 器件的最新版本、具有最佳的线性度。

    是否可以从 TI 团队获得反馈、以阐明 CD74HCT221和 SN74221NE4器件之间是否存在任何逻辑图差异?

    我在器件 SN74221NE4的数据表中找不到内部逻辑图、如果您能分享它会很有帮助?

    [/报价]

    是的、这些与内部逻辑角度有很大不同。 如前所述、SN74221是我们支持的历史最久的器件之一(约60年)、并基于 TTL 电路。 HCT 系列较新、但仍然很老 (接近40年)。

    否、我们不能共享我们器件的内部设计。 供参考-我们的逻辑数据表中提供的原理图仅在功能上与我们的器件等效。 他们不会为您提供任何器件的晶体管级设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    与您的最后一个回复相关:

    SN74221NE4是 PDIP 16引脚器件、与 SN74LV221A SOIC 相比。

    建议的器件 SN74LV221A、但这需要设计变更(PWA)、因为我实际上在寻找合适的器件。

    此外、SN74LV221A 器件似乎有不同的真值表、因为其中一个输入是负转换触发 的、即使我们更新了硬件、我不确定它是否可以在不更改固件的情况下工作?

    请注意、当我查看 SN74LV221A 数据表时、我看到即使该器件也具有一个放电窗口、如以下快照所示、 但是总宽度看起来处于预期的脉冲宽度范围内(放电和充电时间均包括在内)。  我认为应该与 CD74HCT221相同  

    所有感兴趣的是:一旦在引脚2接收到触发信号,电容器应该能够立即放电?

     

    请注意、我已订购  CD74HCT221 器件两次(第5批和第10批)、

    1.) 所有这些传感器仅在通道1上具有额外的2us 周期、配置时间为8.5us =>~10.5us

    放电时间+充电时间与设定的脉冲宽度不匹配

    R56和 C26为: 1.21k (1%)和0.01uf (2%)  

    2.) 而 通道2非常一致、提供了配置时间、其中包括放电时间  

    放电时间+充电时间匹配以设置脉冲宽度

    R54和 C28 分别为: 2.1K (1%)和0.1uf (10%)e2e.ti.com/.../CD74HCT221E.zip

    在通道2中:所有放电时间均为~19us 周期、但总脉冲宽度(放电 时间+充电时间)与设定的脉冲宽度非常一致。

    => 确定你已经看到和答复我以前的意见在下面的链接。

    SN74221:有关脉冲宽度相关查询的 SN74221NE4 -逻辑论坛-逻辑- TI E2E 支持论坛

    我还会随附10套作为第二批订购的 CD 系列器件的捕获图像-请随身携带文件大小(180MB)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vinay。

    感谢提供详细的示波器捕获。 并解释 LV-A 器件目前无法正常工作的原因。

    所有感兴趣的是:一旦引脚2收到触发信号,电容器应该能够立即放电?

    电容器无法立即放电、但我期望您会说"电容器应该能够更快放电吗?"

    恐怕这个器件因其年龄和起源(由 TI 收购的 Harris 构建/设计)而不知道该答案。 我没有参考的设计文件、因此我甚至无法检查相对 FET 尺寸。

    在我看来、器件似乎一直在运行;它只是没有与数据表中的典型特性图100%一致。 该数据表位于我们的名单中、将在未来两年更新。

    我通常建议使用单稳态多谐振荡器:

    1.使用数据表图估算所需的 RC 值

    2.使用计划的电阻器和电容器组件构建原型,并测试输出脉冲宽度(如果可能的话,在整个温度范围内)。 通过测试元件计算 K。 K = tw /(R * C)

    3.重新计算 R 并调整 R 值以获得所需的脉冲宽度、切记这些不是精密仪器(根据工艺/温度变化、最坏情况下预计变化高达10%)

    4.使用调整后的 R 值进行 Re 测试、以确保脉冲宽度符合系统要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    您是否有机会运行这些测试?

    你看到了类似的观察结果吗?

    尊敬的 Emrys:

     对于任何给定的 R、C 值制造商期望导出 K、这听起来很像、除非我们采用制造商建议的方法。

    当设计人员更改这些值时、这将是一次性的工作。  

    可能必须在您的数据表中清楚地记录这一点、以确保每个人都理解并显示在同一页。

    K 值是根据板载测量值计算得出的

    R56

    1% TOL

     

     

    TP27

    考虑 IC 本身的容差(7%而不是10%)

     

    1210

    12.1

    1197.9

    1222.1

    最小值

    9.95E-06

    LN2

    R56

    C26

     

    9.95E-06

     

     

     

     

    典型

    1.07E-05

    8.84E-01

    1.21E+03

    1.00E-08

    1.07E-05

    7.49E-07

    C26

    容差为2%

     

     

    最大值

    1.14E-05

     

     

     

     

    1.14E-05

    1.00E-08

    2.00E-10

    9.8E-09

    1.02E-08

    差动

    1.50E-06

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    R54

    1% TOL

     

     

    TP32

    考虑 IC 本身的容差(7%而不是10%)

     

    2100

    21

    2079

    2121

    最小值

    1.43E-04

    LN2

    R54

    C28

     

    1.43E-04

     

     

     

     

    典型

    1.54E-04

    7.32E-01

    2.10E+03

    1.00E-07

    1.54E-04

    1.08E-05

    C28

    10% TOL

     

     

    最大值

    1.64E-04

     

     

     

     

    1.64E-04

    1.00E-07

    1.00E-08

    0.00000009

    0.00000011

    差动

    2.15E-05

     

     

     

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vinay。

    今天是一个假日。 但是、我订购的样片尚未到货(应该是本周推出)。 我将尽快执行这些测试。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert / Emrys:

    我试图进行更多检查、但我看到在一个通道中有0.01uF 电容(C26)、而在另一个通道中、我们有0.1uf (C28)。

    我们看到通道为0.01uf 时的放电时间为~2us、而 看到通道为0.1uf (C28)时的放电时间为~20us、这让我了解进一步减小电容 值会有何影响。

    C

    放电时间
    0.001 μ f 0.22us
    0.01 μ F 2us
    0.1 μ F 20us

    因此、我已经尝试将 C28从0.1uf 替换为1nf 并将 C26从0.01uf 替换为1nf。

    当然、也更新了电阻值。

    两个位置、我都可以看到放电时间都减少到~ 220ns 或0.22us。  这确实确认放电时间完全基于外部电容值。  似乎我得到了我提出本次讨论的答案。  感谢您能评论。

    *以下检查是在试验电路板上使用 CD74HCT221进行的试验台测试。

    在以下 CH1 (黄色/橙色)中、CH2 (蓝色)位于 CXRX 引脚(放电时间)、CH3是外部触发信号。

    *请丢弃此图中 CH3 (紫色)的脉冲宽度、 总响应不会随着较高的脉冲宽度而变化、直至5us。

    我不小心降到了那个宽度、但我确实针对 CH3 (外部触发器)处的5us 脉冲宽度的用例进行了重新测试。

    左侧捕获的图像位于通道1输出端  

    右侧捕获的图像位于通道2输出端

     

    但对 K 系数值存在问题。

    我曾尝试根据测试检查重新计算 K 系数、但我的通道2输出 TP32在6kHz 触发速率下不够一致。

    此外、让我知道是否可以使用更高的电阻值、我无法看到可以使用的 R 的最大值是多少。

    在通道2中、由于 R 值较高(10K)、我无法在6kHz 触发条件下获得更好的响应/一致的值

      k R C TW 测试点 触发频率
    通道1 8.26E-01 12100 1.00E-09 1.00E-05 TP27  
    通道2 7.76E-01 210000 1.00E-09 1.63E-04 TP32 6.13E+03

    我将通道2、R 值21.5K 和和 C 更新为0.01uf、以满足 CH2上的7kHz 触发、从而提供140us 的非常一致的输出。

    听起来  CD74HCT221器件在可使用的电阻器上存在局限性、遵循设置的 R、C 值可为 CH1和 CH2提供一致的输出。

      k R C TW 测试点 触发频率
    通道1 8.26E-01 12100 1.00E-09 1.00E-05 TP27  
    通道2 6.51E-01 21500 1.00E-08 1.40E-04 TP32 7.14E+03

    感谢您提供任何意见或反馈、这些意见或反馈对您非常有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert / Emrys:

    根据您内部测试检查/讨论或我上次发表的意见、是否有任何意见或更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Vinay、

    我们看到~2us 放电时间 (通道0.01uf)相比我们看到通道放电时间为~20us (通道为0.1uf (C28))、这让我想知道进一步降低电容 值会产生什么影响。

    这正是我所期望的-在对电容器放电时、内部 FET 进入饱和状态、因此具有恒定电流放电。 10倍电容器= 10倍放电时间。

    我确实尝试根据测试检查重新计算了 K 系数,但我的通道2输出 TP32在6kHz 触发率下不够一致。

    在我看来,你计算的 K 系数很好--记住阿尔伯特前面提到的:

    MMV 根本不精确、如果您需要精度、很可能必须更改为 MCU。 然而、所看到的时间差异相当"正常"。  您可以使用已完成的所有计算并调整 R 以获得最终值。  [/报价]

    使用 MMV +外部 RC 时、精度不会优于50%。 即使有一个非常精确的电容器、我仍然不会提供比10%更好的准确度。

    此外,让我知道是否可以使用较高的电阻值,我看不到 R 的最大值可以使用。

    电阻限制通常基于漏电流、也就是说、在某个时候、您的电阻太大、以至于即使很小的漏电流也会导致电压漂移。 请参阅 DS 中的 EC 表以了解泄漏电流值、并使用欧姆定律来计算电阻器两端的压降。 我建议不要超过500KOhm 与 MMV ,通常是好的保持在10k 和100k 之间。

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通过评估、使用不同的有序样本重新检查、并使用以下一组值、得到非常一致的结果。

    美国 美国 美国 美国 美国 美国
    DigiKey 订单1 CD74HCT221E   最小值 133 最大值 136 差动 3     最小值 9.6 最大值 10 差动 0.4  
      CH2 (TP32)、C28=0.01uf、R54=19.6k Ω Ch1 (TP27)、C26=0.001uf、R56=12.1K Ω
    样片编号 脉冲(1秒) 1 kHz 2kHz 3 kHz 4 kHz 5 kHz 6 kHz 7 KHz 8kHz 脉冲(1秒) 1 kHz 2kHz 3 kHz 4 kHz 5 kHz 6 kHz 7 KHz 8kHz
    D1 135 135 134 135 134 134 134 134 134 9.8 9.7 9.9 9.9 9.8 9.8 9.7 9.6 9.8
    D2 135 134 134 134 134 134 134 134 134 9.7 9.9 9.9 10 9.9 9.8 9.8 9.8 9.7
    D3 135 135 134 135 134 135 134 134 135 9.8 9.8 9.9 9.9 9.9 9.9 9.8 9.7 9.9
    D4 135 135 133 134 135 135 135 134 135 9.8 9.8 10 10 9.8 9.9 9.8 9.9 9.9
    D5 134 133 134 134 134 134 134 133 134 9.9 9.9 9.9 9.9 10 9.8 9.8 9.8 9.9
    D6 135 134 134 134 134 135 134 134 134 9.6 9.8 9.8 9.9 9.8 9.9 9.6 9.6 9.8
    D7 135 135 135 135 135 135 134 135 135 9.8 9.8 9.8 9.8 9.9 9.8 9.8 9.7 9.8
    D8 136 136 136 136 136 136 136 136 136 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.8 9.8 9.9
    D9 136 136 136 136 135 136 136 136 136 9.8 9.9 10 9.9 9.8 10 10 9.8 9.8
    D10 135 135 135 135 135 135 135 134 135 9.9 9.8 9.8 9.8 9.9 9.8 9.7 9.7 9.8
                                         
            美国 美国 美国     美国 美国 美国  
    贸泽 订单2 CD74HCT221E   最小值 133 最大值 135 差动 2     最小值 9.4 最大值 9.8 差动 0.4  
      CH2 (TP32)、C28=0.01uf、R54=19.6k Ω Ch1 (TP27)、C26=0.001uf、R56=12.1K Ω
    样片编号 脉冲(1秒) 1 kHz 2kHz 3 kHz 4 kHz 5 kHz 6 kHz 7 KHz 8kHz 脉冲(1秒) 1 kHz 2kHz 3 kHz 4 kHz 5 kHz 6 kHz 7 KHz 8kHz
    M1 134 134 134 135 134 134 134 134 134 9.7 9.6 9.6 9.7 9.7 9.5 9.5 9.6 9.6
    M2 135 134 135 134 134 134 134 133 133 9.8 9.8 9.8 9.6 9.8 9.8 9.6 9.6 9.7
    M3 134 134 134 134 133 134 134 133 134 9.6 9.7 9.6 9.6 9.6 9.5 9.5 9.5 9.7
    M4 134 134 133 134 133 134 134 133 133 9.7 9.7 9.7 9.7 9.7 9.6 9.5 9.5 9.8
    M5 134 133 133 133 134 133 133 133 133 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.6 9.7 9.7
    m6 134 134 134 133 133 134 133 133 134 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.6 9.6 9.8
    M7 135 135 135 134 135 134 134 133 135 9.7 9.7 9.7 9.7 9.6 9.6 9.6 9.5 9.7
    M8 135 134 134 135 135 135 134 134 135 9.6 9.7 9.6 9.7 9.7 9.7 9.5 9.6 9.7
    M9 134 134 134 133 134 134 134 133 134 9.7 9.5 9.5 9.6 9.7 9.6 9.5 9.4 9.7
    M10 134 134 133 134 133 133 134 133 134 9.7 9.7 9.7 9.7 9.6 9.7 9.6 9.5 9.7
    美国 美国 美国 美国 美国 美国
    贸泽 订单3 CD74HCT221E   最小值 132 最大值 135 差动 3     最小值 9.3 最大值 9.9 差动 0.6  
      CH2 (TP32)、C28=0.01uf、R54=19.6k Ω Ch1 (TP27)、C26=0.001uf、R56=12.1K Ω
    样片编号 脉冲(1秒) 1 kHz 2kHz 3 kHz 4 kHz 5 kHz 6 kHz 7 KHz 8kHz 脉冲(1秒) 1 kHz 2kHz 3 kHz 4 kHz 5 kHz 6 kHz 7 KHz 8kHz
    M1 134 134 134 134 133 134 133 134 134 9.6 9.6 9.6 9.5 9.5 9.6 9.5 9.4 9.6
    M2 134 134 133 134 134 134 134 133 134 9.6 9.7 9.7 9.6 9.7 9.6 9.4 9.5 9.6
    M3 135 135 135 135 135 135 134 135 135 9.7 9.6 9.7 9.7 9.7 9.7 9.5 9.6 9.6
    M4 134 134 134 134 134 134 133 134 134 9.8 9.9 9.9 9.9 9.9 9.8 9.7 9.6 9.8
    M5 134 134 134 133 134 134 133 132 133 9.9 9.8 9.8 9.9 9.9 9.8 9.8 9.8 9.9
    m6 133 132 132 133 133 132 132 132 131 9.9 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8
    M7 134 134 134 134 134 134 134 133 134 9.8 9.8 9.7 9.7 9.8 9.7 9.6 9.5 9.8
    M8 134 134 134 134 134 134 134 134 134 9.7 9.6 9.6 9.6 9.7 9.7 9.6 9.5 9.7
    M9 134 133 134 134 134 132 134 133 133 9.6 9.6 9.6 9.6 9.7 9.6 9.5 9.5 9.6
    M10 134 134 134 135 135 135 135 134 134 9.5 9.4 9.5 9.3 9.6 9.5 9.3 9.3 9.5
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Vinay、
    我很高兴看到您的测试非常一致。

    我仅想提醒您、这些器件可能都来自相同的材料、您在进行大规模生产时仍然可以看到转变。 如果不在生产流程中添加某种类型的检查、请不要依赖此类器件来实现精确计时。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我同意 Emrys 的观点、

    我刚刚分享作为参考、有时它也可能对其他人有所帮助。

    同时、我计划在测试规格中捕获一些容差。

    非常有帮助的讨论、感谢  您(Emrys & Albert)耐心评论和提供反馈。