https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1337634/sn74alvc164245-genuine-or-fake
器件型号:SN74ALVC164245您好!
您能帮助我检查 SN74ALVC164245ZRDR 吗? 我有一些 工作 温度极低的脱焊样片。 50°C 上的温度会将2B1和2B2上的输出从~5V 升高到0.2V。它会在冷却后(在40°C 下)开始工作。
请参阅附件中的图像。 您可以 在每个样本上看到标记代码:VC4245和3AC6TFTG1。 这些标记是否正常?