This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ALVC164245:真假?

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1337634/sn74alvc164245-genuine-or-fake

器件型号:SN74ALVC164245

您好!

您能帮助我检查 SN74ALVC164245ZRDR 吗? 我有一些 工作 温度极低的脱焊样片。 50°C 上的温度会将2B1和2B2上的输出从~5V 升高到0.2V。它会在冷却后(在40°C 下)开始工作。

请参阅附件中的图像。 您可以 在每个样本上看到标记代码:VC4245和3AC6TFTG1。  这些标记是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    我怀疑 ALVC 的正版、因为我没有 在系统中或数据表中看到 SN74ALVC164245ZRDR、谢谢。

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VC4245是 ZRD 封装的有效标记。 它于2019年停产、因此不再支持。

    据我所见、没有竞争对手提供采用 BGA 封装的74ALVC164245、因此这些产品可能是正版产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Michael Ikwubyum 和 Clemens Ladisch。 我知道它是已停产的器件型号。 但我的问题是关于标记的有效性。 "VC4245"有效-好了、"3AC6TFTG1"又如何?

    请参阅:

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/151/How-to-identify-STC-_2600_-LTC.PDF

    所以...  3AC6TFTG1:

    1. char:3 = 2003年

    2.字符:A = 10月

    现在德州仪器是否生产这些芯片? 那么、其他字符-批次跟踪代码又如何呢? 有人能检查有效性吗?

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    遗憾的是、我反复检查了另外两个内部系统、但并未根据提供的 LTC 提供任何信息。 因此、无法进一步确认芯片制作的时间表、因为它没有显示在系统中。 您还可以查看发货标签和密封日期、以了解具体情况、或根据商品的购买方式进一步与销售联系人进行核实。

    但是、它正在质疑从2003年起、一个20年以上的部件将如何因超出保修期而使用。 因此、另请注意、char 3很可能是2023年。 如果是、根据内部 TI 系统不提取任何信息、这似乎是无效的、谢谢。

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    感谢提供信息。 第一次发布是在1994年,所以 char 3可以真正意味着2,003,2013和2023,但2023应该是无效的 ,因为这部分已经在2019年停产,如 Clements 所述。  我们处理的是通告电路、我们不再有封装中的标签、因此我们只获取了电路上的说明。  我们从我们的系统中知道、我们在2023年9月对电路进行了堆叠。  但我们不知道电路是什么时候制造的。

    这很可能是假的、但我希望有人可以检查某个 TI.com 数据库中的批次跟踪代码以确定。

    对于标签中包含未记录编号的电路、制造商可以进行追踪。 如果该编号不在制造商的数据库中、则已清除。 我已经在另一家制造商处使用了这项服务-根据一张照片,他确认了标签上的不匹配情况。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来像翻新的零件!