Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1344763/txs0108e-current-consumption
器件型号:TXS0108E嗨、
在 我的设计中、我有6个该元件 TXS0108E
6个信号连接到每个信号、这意味着总共有36个信号。
我正在尝试计算它们的功耗。
电压转换介于3.3V <->5V 之间。
我 在数据表中看到许多电流参数、但只是不确定应该使用哪一个参数。
我知道它更多地取决于频率、但我想知道最大电流。 因为我不知道确切的频率是什么以及它们中有多少将被同时使用
谢谢!