This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:电流消耗

Guru**** 2988510 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1344763/txs0108e-current-consumption

器件型号:TXS0108E

嗨、

在 我的设计中、我有6个该元件 TXS0108E

6个信号连接到每个信号、这意味着总共有36个信号。

我正在尝试计算它们的功耗。

电压转换介于3.3V <->5V 之间。

我 在数据表中看到许多电流参数、但只是不确定应该使用哪一个参数。

我知道它更多地取决于频率、但我想知道最大电流。 因为我不知道确切的频率是什么以及它们中有多少将被同时使用

谢谢!