This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:TXB0108PWR 读取错误数据

Guru**** 2814285 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0108, TXV0108, TXS0108E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1343367/txb0108-txb0108pwr-reading-wrong-data

器件型号:TXB0108
主题中讨论的其他器件: TXV0108TXS0108E

大家好、

我在 背板中连接的两个卡之间使用 TXB0108作为缓冲器。 下面是我的电路。 两个 TXB 都连接到 FPGA、对于卡1、配置为 O/P;对于卡2、配置为 I/P。

我在卡1上有一个10k 的 PU、在背板(连接器卡)上有一个100K 的 PD。

电路的目的是检测/检测卡1是否已插入(存在)背板。

我在卡未插入背板时遇到问题、因为我从 FPGA 读取的是1、而不是读取0。 当我检查万用表时、我看到了1.714V 的逻辑高电平。  

但由于 PD、它的读数应为0。 我很包容。 有人能帮我解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arijeet:

    请帮助删除上拉和仔细检查。 谢谢、有关详细信息、请参阅数据表的第8.3.4节。

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    你说的是什么?  
    我的卡未插入背板。 网络只有100k 的 PD。

    "我在卡未插入背板时遇到问题、而不是读取0、我从 FPGA 读取1。 当我用万用表进行检查时、我看到了1.714V 的逻辑高电平。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXB 不是缓冲器。 其引脚无法配置为输出或输入;两侧都始终有效。 为了允许双向传输、其输出具有极低的驱动强度、并要求其他器件具有更高的驱动强度;这与缓冲器相反。

    对于单向信号、请使用实际的缓冲器、例如 SN74xxx541。 对于方向控制信号、使用收发器、例如 SN74xxx245。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    就好像另一个器件将此线拉高。 这可能是另一个 TXB 的引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入或输出与 FPGA 的引脚配置相关。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法从 FPGA 控制 OE。 它通过1.8V 下拉为高电平、如果您建议我可以添加一个电容器来延迟 OE 信号的上升时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    如果只将 Card2 FPGA 配置为接收模式、我不确定谁能驱动

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arijeet:

    您是否可以确认10k 上拉电阻器已断开?

    如果是、TXB 的卡1似乎正在输出。 不过、您打算在输出上实现低电平。 因此、您能否进一步确认 TXB 的输入也很低、因为器件具有内部4K、优先于外部100K、 输入为高电平? 谢谢。

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    抱歉、有点混乱。

    在以下情况下、拔下 Card1 (不存在)时、TXB 输出(在卡2中)看到逻辑高电平。




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    100 kΩ 不足以覆盖 TXB 输出。

    TXB 不能在这个应用中使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任何电阻器值变化都会有所帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否;电阻器太弱而无法影响电压、或者太强而无法检测功能。

    您可以使用卡1上的0 Ω 上拉电阻器重新设计电路、但最好不要使用 TXB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我从 FPGA 端做了一些修改、在 FPGA 内部、我使用内部 PD 配置了输入引脚。  
    在这种情况下、我的 Card2仅插入到背板上。

    但是问题仍然存在、我仍然对几个引脚读取1 (1.314V)。

    TXB IC 没有任何内部 PU、我没有将这些引脚驱动为高电平、但如何将引脚状态读取为1? 对此有什么线索吗?

    寄存器 100k PD、建议在 TI 文档中使用此值(>50K)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arijeet:

    TXB IC 没有任何内部 PU,并且我没有将这些引脚驱动为高电平,但如何将引脚状态读取为1? 是否有任何线索?

     不驱动低电平时、您是否期望获得低电平? 即下拉电阻很可能不比 TXB 的内部4K 强。 此外、由于将会产生分压器、从而导致 VOH 不够高、因此不建议使用更强的下拉电阻。 我建议使用 TXV0108等固定方向的器件、谢谢。

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!
    请帮助我了解 TXB 的内部结构,4K 与内部缓冲器串联,A 端是 PD (低)到100k,那么我怎么在 B 端看到1 ?



    如果我的理解有误、请更正我、因为我是新手。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arijeet:

    请注意、 输出(4K)始终是。 因此、多亏了100K 较弱、4K 才会始终驱动并强制一个已知状态。

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、我的案例的已知状态是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arijeet:

    谢谢、观察到的高电平是已知状态。

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    您是不是说由于100k 不能驱动正确的逻辑、所以我看到的是 TXB IC 的 tri 状态值?  

    即、对于某些引脚、它显示为0;对于某些引脚、它显示为1。  

    在本例中、激活 FPGA 内部 PD 也没有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arijeet:  

    是的、正确、推荐的器件会更好地提供帮助、谢谢。  

    此致、

    迈克尔.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Michael、我们有任何可兼容引脚的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arijeet:

    遗憾的是、唯一一个与引脚兼容的器件是 TXS0108E、因为该器件具有内部上拉电阻、还会强制输出进入已知状态以帮助避免悬空。

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,迈克尔,似乎我需要重新进入卡。

    目前、我继续使用以下方法、我已将100k PD 连接到 TXB 的输出侧、该 IC 将我的 FPGA 连接到卡2中。 因此、无需依赖 TXB IC 实现逻辑低电平。  

    对于逻辑高电平、我将从卡1中将该引脚驱动为高电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arijeet:

    请帮助分享结果。 但是、请注意、100K 下拉电阻仍然比4K 弱。 因此、非常感谢、器件很可能会使100K 过功率。

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、Michael、我需要检查此设置。 经过验证后、我会向您更新观察结果。