This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV595A:以菊花链形式将2个 SN74LV 595器件连接在一起并满足竞争条件

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1352125/sn74lv595a-daisy-chaining-2-sn74lv-595-parts-together-and-race-condition

器件型号:SN74LV595A

我有一个关于以菊花链方式将2个 SN74LV 595器件连接在一起的问题。  我们这样做了、并且2个器件之间没有任何延迟。  输出似乎会在 SRCLK、QH 的 pos 边沿发生变化。  在芯片内部、您是否具有固有延迟?  因为有设置和保持要求。  我们需要做什么来将下巴2菊链在一起?  输出的 clk 到数据延迟最小为1ns。  保持时间要求为1.5ns。  仅仅以菊花链形式将它们连接在一起是否会导致竞态条件?  怎么会这样呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    QH输出能够实现菊链式连接、这种连接方式一定能够发挥作用。 请注意、QH'→SER 连接与触发器之间的内部连接完全相同: