This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54SC6T17-SEP:图7-2、VIH (min)和 VIL (max)、表格式是否可用?

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: SN54SC6T17-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1352142/sn54sc6t17-sep-figure-7-2-vih-min-and-vil-max-tabular-format-available

器件型号:SN54SC6T17-SEP

您好!

这是我的第一篇文章。  我正在使用 SN54SC6T17-SEP 进行设计、并尝试计算器件输入端的直流电平裕度。  我习惯使用一个表格、其中显示了 VDD 特定范围的 VIH (min)和 VIL (max)。   SN54SC6T17-SEP 数据表热心地提供了图7-2  SCxT 输入电压电平。  据我了解、VIH (min)用红色虚线表示、VIL (max)用黑色虚线表示。  TI 是否有以表格形式或拟合公式形式提供这两条曲线的文档、我可以使用这些曲线输入 VDD 和温度并获得 VIH (min)和 VIL (max)值?  第7.3.4节说"图7-2显示了 典型 VIH 和 VIL 水平..."这些曲线是否可在不同温度下获得?

例如、假设我想知道 VIH (min)和 VIL (max)在不同的 VDD 值下的电压:

  • VDD = 4.75V 和5.25V、温度=-40至+85 C
  • VDD = 3.15和3.45V、温度=-40至+85 C
  • VDD = 2.45V 和2.55V、温度=-40至+85C

谢谢。

Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    欢迎来到 E2E 论坛。  

    • VDD = 4.75V 和5.25V、温度=-40至+85 C:VIH (最小值)= 1.121V、VIL (最大值)= 1.029V
    • VDD = 3.15和3.45V、温度=-40至+85 C: VIH (最小值)= 0.86V 、VIL (最大值)= 0.809V
    • VDD = 2.45V 和2.55V、温度=-40至+85 C: VIH (最小值)= 0.725V、VIL (最大值)= 0.71V

    不过、请参阅第5.5节、其中 VT+ max 为 VIH、VT-min 为 VIL、与图类似。

    请注意、由于施密特触发输入的原因、这是不同的。 谢谢、请参阅了解施密特触发进一步说明。

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    我开始查看表5.5、但对表5.5的解释使我认为 SN54SC6T17无法工作、这就是我开始查看图7-2的时候。

    感谢您提供了解施密特触发器的链接。  阅读后,我更相信它不会起作用,下面是原因: 在该应用简介,在图1下,它说:

    在上图中、输入电平 Vih 和 Vil 必须
    大于(VT–min)且小于(VT–min)
    以确保该器件能够开关。

    考虑到这一点、我的 FPGA 的 LVCMOS25输出具有 VOL (max)=0.4V 的 电压。应用简报指出:" VIL 必须 ...小于(VT–min)、才能确保器件正常开关。"  从 SN54SC6T17数据 表表表5.5、2.25V 至2.75下的 FPGA-(最小值)为0.374V。 因此、VT 输出电压0.4V 不符合应用简报规定的条件。  我把它放在一个桌子上,这有点黏糊的。

    器件 参数 值(V) 注意
    FPGA LVCMOS 25输出 VOL (最大值) 0.4 FPGA 的 VOL 是  SN54SC6T17的 VIL

    SN54SC6T17  (2.25V 至2.75V)

    VT (最小值) 0.374

    应用简报说、 "室温必须 ...小于(VT–min)、才能确保器件正常开关。"

    0.4V 不小于0.374V。看起来我们没有做到这一点。

    我读错了吗?

    谢谢。

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    我看到了混乱。 这主要意味着 VIL 越低越好、即 VOL 的开关消耗越低。

    但是、该器件将 在电压低于 VT-max 0.71V 时切换到低电平。 因此、谢谢您使用0.4V 是可以的。

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    你的解释会让我的生活变得容易得多,因为我现在已经完成了,不幸的是,我不相信。 我认为 您突出显示的句子表明、该器件 开关、更重要的是、 不能 在无人地带的这两个频带之间切换。 我怀疑这些频段的高度可能由电压、温度和工艺变化决定。 然而,我认为该段的第一句是一个关键点:

    "请务必记住(Vt+ max)= Vih、(VT–min)= Vil。"

    我发现应用简报中的图1被图2掩盖了一部分。 我在 Acrobat Reader 中打开它、右键单击图1、复制完整图像并粘贴到下面:

    我注意到右边有小箭头分别指向标注为 Vih 和 Vil 的最上面和最下面的线条。 我认为这些之前模糊的细节强调了关于(VT+ max)= Vih 和(VT–min)= Vil 的第一句。

    我仍然不相信器件能够 得到保证 在输入落在 VT 或 VT 频带内时进行开关。 我的解释是、只有当输入大于 Vih 或小于 Vil 时才能保证开关(因为在图1下方的段落中说明了很多)。 我不知道从这里去哪里。

    谢谢。

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    考虑表5.5中最坏情况下的值是正确的;VT (max)和 VT−(min)是重要的。

    但是、您使用的 VOL / VOH 值比您实际使用的最坏情况要差。 它们针对特定的输出电流而指定、但当连接到高阻抗 CMOS 输入时、实际输出电流将小得多、因此实际输出电压将接近 GND 或 VCC。 (您可以将 CMOS 输出建模为电阻器;请参阅 [FAQ]当输出电流为 X 或电源电压为 Y 时、输出电压(VOH 或 VOL)是多少?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    感谢您确认我对应用简报的解释有效。

    您断言"您使用的 VOL / VOH 值比您实际最坏的情况更差"非常有用。 您链接的常见问题解答正是我解决该问题所需要的内容。 我插入了 FPGA 中的一些值、发现其 Ron 随驱动强度而变化、从4 mA 的100欧姆到16 mA 的25欧姆。 然后、我发现 SN54SC6T17-SEP 的输入电流 II 最大值为1uA。 这会得出100uV 的最坏情况 VOL。 我相信、这款器件可以正常工作。

    下面是我的电子表格中的一个片段:

    现在、我的执行直流分析的技巧包中有一个新工具!

    谢谢。

    Rob