This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G175:SN74LVC1G175

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1349042/sn74lvc1g175-sn74lvc1g175

器件型号:SN74LVC1G175

团队、您好!  

我有疑问. 我们将使用该  SN74LVC1G175来控制 MOSFET。  

 SN74LVC1G175的输出提供给 MOSFET 的栅极、如下图所示。  

这里的问题是打开 MOSFET 和锁存触发器的输出,如果我们给一个上升沿信号在 CLK 右边应该是足够的? 我的意思是改变触发器的状态,一个上升沿是足够的,就不需要一个 PWM 类型的信号对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还有一个查询、在 SN74LVC1G175的函数表中提到 CLR 输入是反相的。  

    因此,如果我想控制触发器,如果我做一个外部高信号是否足够?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    /CLR 信号显示为反相、因为它是低电平有效、即/CLR 引脚必须为低电平才能清除输出。 (这显示在函数表中。)