This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4050B:CD4050B 输入 dc/dv/dt 限制?

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1352311/cd4050b-cd4050b-input-dt-dv-limitations

器件型号:CD4050B

你好

我当时正在研究输入的最大 dT/dv 数据表、同时考虑

对于高达4.5us 的 RCD 时序控制、使用15V 逻辑、适用于大型 IGBT 驱动器

有人能解释一下数据表中的图9.2.3:

"图9-3. 典型功率损耗与输入上升间的关系
和每个缓冲器的下降时间  "

最佳

瓦伦