This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV1T00:SN74LV1T00DBVR 安全分析

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV1T00

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1353332/sn74lv1t00-sn74lv1t00dbvr-safety-analysis

器件型号:SN74LV1T00

在原理图安全分析中、我要讨论5V 供电的 SN74LV1T00DBVR 输出通过22欧姆电阻器接地的情况。

在这种情况下,输出电流超过25 mA 绝对最大输出电流. 我是否应该预料到任何与安全相关的关键问题、如烟雾或点火?

同样的问题适用于两个  5V 供电的  SN74LV1T00DBVR 缓冲器输出短路时的情况(一个具有逻辑 H、另一个具有逻辑 L)

您是否有任何正式文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    您可能会遇到烟雾、可能是过流事件导致该引脚与器件上的 VCC 或 GND 短路、因为 FET 看到过大电流。 我建议增加电阻器值和/或添加几个二极管、以防止器件短路。 在本例中、数据表是文档。

    此致!

    马尔科姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malcolm:

    您能否说明一下建议的二极管连接。

    Br

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我能不能问您为什么将两个通道的输出短接在一起、以便一个通道可以驱动为高电平、而另一个通道驱动为低电平? 或许有一个更好的解决方案来解决您试图解决的问题。

    最佳解决方案是不以这种方式使输出短路。 第二种最佳解决方案是在两个输出端添加更大的电阻器、以限制电流大小。 如下所示的二极管解决方案在功能上将器件变为漏极开路器件、并需要一个下拉电阻器。

    此致!

    马尔科姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malcolm:

    我根据安全标准分析的设备有外部连接器。

    该连接器有3个引脚。

    第一个 SN74LV1T00缓冲器输出通过22欧姆电阻器连接到引脚1。

    第二个  SN74LV1T00缓冲器输出通过22欧姆电阻器连接到引脚2。

    引脚3接地。

    在正常运行期间、它们当然不会短路、但对于安全标准要求、我应该  

    在接下来的案例中评估可能的烟雾或点火风险

    引脚1短接至引脚2。  

    引脚1短接至引脚3。

    引脚2短接至引脚3。

    对于引脚1连接到引脚2的情况(缓冲器输出短路),我想这种风险情况

    当缓冲器输出的值相反时、不是吗?

    此时此刻,我认为最好的解决方案是增加串联电阻器,但它会限制最小脉冲宽度

    通过缓冲器传输、原因是电阻器与连接器(公头/母头)电容和输入缓冲器/布局  

    电容(接收器)将产生 RC 低通滤波器。  

    也许您可以建议在同一个封装中使用具有更高输出电流的类似缓冲器(这种或其他逻辑

    系列) 、 以便将 串联电阻尽可能小、但仍然不能超过绝对最大值。 额定值缓冲器

    输出 电流。  

    我前面所述的短路后缓冲器输出将被断开但不会产生烟雾的情况如下:

    基准。 这是我在第一封邮件中的观点。

     

    Br

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    为了获得最高驱动强度、我将使用以下器件(非转换器件):

    SN74LVC1G00数据表、产品信息与支持| TI.com

    有些器件具有 TTL 兼容输入端、可以正常工作、但没有一个器件共享相同的封装。

    此致!

    马尔科姆