This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC2T245:关于数据速率

Guru**** 2613915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1350058/sn74axc2t245-regarding-data-rate

器件型号:SN74AXC2T245

大家好、

关于最大数据速率

当信号从1.8V 转换到3.3V 时、数据速率在列表中显示为 Max380Mbps。

最大数据速率是否会随要转换的电压而变化?

例如、如果将3.3V 转换为1.2V、最大数据速率是多少?

有没有任何材料显示了转换电压与最大数据速率之间的关系?

2.关于最小数据速率

最小数据速率是多少?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.最大数据速率确实取决于两个电源。 请参阅第5.6…5.13节中的传播延迟规格、但无法轻松将其转换为频率。

    2. CMOS 设备没有最低要求;它们可以处理0Hz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    感谢您的答复。

    请告诉我如何根据传播延迟计算频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kakeru:

    您可以使用(1/tpd)* 1000将您的频率作为参考。 但请注意、数据速率 取决于系统设计人员对各种参数的容差、因此通常需要在特定的应用环境中进行测试、以更明确地了解信号完整性、还建议根据系统/负载要求使用 EVM 进行验证。

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    感谢您的答复。

    请告诉我如何根据传播延迟计算频率。

    例如、当 VCCA=3.3V 且 VCCB=1.8V 时、→B 为-40℃~-85℃ Tpd 最大值5ns、那么参考频率(1/TPD)* 1000=200Mbps 也是如此?
    如果是 B→A、-40℃~-85℃ 时的 TPD 最大值为4ns、那么基准频率250Mbps 吗?

    计算出的值只是一个参考频率、对吧?

    此致、

    Kakeru。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这200Mbps 和250Mbps 值是最大数据速率的安全估算值。

    (实际最大数据速率可能会更高、因为在输出完成当前位的切换之前、可以在一段时间内将输入切换到下一个位。 但该时间未指定、必须进行测量。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    感谢您的答复。
    计算最大频率的方法是否等于(1/(TPD+TPD))* 1000?
    第5.6节…5.13节中列出的 TPD 是否是上升和下降 TPD 的总和?

    此致、

    Kakeru。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPD 对应一个位、单位为 Mbps。
    TPD+TPD 对应于两个位、这是一个方波单周期、以 MHz 为单位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    我懂了。 谢谢你。
    为什么最大频率会随电压而变化?
    是因为波形的上升和下降速度很慢吗?

    此致、

    Kakeru。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    晶体管的栅源电压为 VCC、因此更高的电源意味着更高的驱动强度、这会使栅极和负载电容更快(dis)地充电。