This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1350058/sn74axc2t245-regarding-data-rate
器件型号:SN74AXC2T245大家好、
关于最大数据速率
当信号从1.8V 转换到3.3V 时、数据速率在列表中显示为 Max380Mbps。
最大数据速率是否会随要转换的电压而变化?
例如、如果将3.3V 转换为1.2V、最大数据速率是多少?
有没有任何材料显示了转换电压与最大数据速率之间的关系?
2.关于最小数据速率
最小数据速率是多少?
此致、
Michael、您好!
感谢您的答复。
请告诉我如何根据传播延迟计算频率。
例如、当 VCCA=3.3V 且 VCCB=1.8V 时、→B 为-40℃~-85℃ Tpd 最大值5ns、那么参考频率(1/TPD)* 1000=200Mbps 也是如此?
如果是 B→A、-40℃~-85℃ 时的 TPD 最大值为4ns、那么基准频率250Mbps 吗?
计算出的值只是一个参考频率、对吧?
此致、
Kakeru。
是的、这200Mbps 和250Mbps 值是最大数据速率的安全估算值。
(实际最大数据速率可能会更高、因为在输出完成当前位的切换之前、可以在一段时间内将输入切换到下一个位。 但该时间未指定、必须进行测量。)
您好、Clemens:
感谢您的答复。
计算最大频率的方法是否等于(1/(TPD+TPD))* 1000?
第5.6节…5.13节中列出的 TPD 是否是上升和下降 TPD 的总和?
此致、
Kakeru。
TPD 对应一个位、单位为 Mbps。
TPD+TPD 对应于两个位、这是一个方波单周期、以 MHz 为单位。
您好、Clemens:
我懂了。 谢谢你。
为什么最大频率会随电压而变化?
是因为波形的上升和下降速度很慢吗?
此致、
Kakeru。
晶体管的栅源电压为 VCC、因此更高的电源意味着更高的驱动强度、这会使栅极和负载电容更快(dis)地充电。