Other Parts Discussed in Thread: LSF0101
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1357364/sn74axc1t45-sn74axc1t45dbvr
器件型号:SN74AXC1T45主题中讨论的其他器件:LSF0101
大家好、
我在 设计中使用 SN74AXC1T45DBVR。

我正在将 VCCA= 1V 转换为 VCCB= 1.8V
VOH 最低 为主器件的0.6V
SN74在1V (VCCI)下的 VIH 最小值为0.7V。
你认为与师父的沟通有什么问题吗?
您能建议1个 VIH 最小值为0.5V 的位电平转换器吗?
非常感谢
拉贾特