This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC1T45:SN74AXC1T45DBVR

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: LSF0101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1357364/sn74axc1t45-sn74axc1t45dbvr

器件型号:SN74AXC1T45
主题中讨论的其他器件:LSF0101

大家好、  

我在  设计中使用 SN74AXC1T45DBVR。

我正在将 VCCA= 1V 转换为 VCCB= 1.8V

VOH 最低  为主器件的0.6V

SN74在1V (VCCI)下的 VIH 最小值为0.7V。

你认为与师父的沟通有什么问题吗?

您能建议1个 VIH 最小值为0.5V 的位电平转换器吗?

非常感谢

拉贾特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajat:

    不幸的是、我可以找到的最接近的值是0.65V。

    不过、您可能还会看到 LSF0101充当无源开关 、即在输入< VCCA 时导通、在达到 VCCA 时关断。 并且可以使用上拉电阻器将线路拉至预期的电压电平、谢谢。

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CMOS 输入具有非常高的阻抗、因此实际的 VOH 将更高、这会起作用。 请参阅 [FAQ]当输出电流为 X 或电源电压为 Y 时、输出电压(VOH 或 VOL)是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    我在此处附加了驱动器/主器件的

    在我们的案例中、VCCO 为1.0V

    您能否查看什么驱动强度 VOH 将大于0.6V?

    非常感谢

    拉贾特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    H·拉贾特

    VOH 随着驱动强度的降低而增加、即 VCC VOH / IOH = ROH。

    例如、 VOH 0.4V 为 (1V - 0.4V) 12 mA = 50欧姆。

    对于8 mA 驱动强度、VOH = 1V -(8 mA * 50 Ω)= 0.6V。

    对于6 mA 驱动强度、VOH = 0.7V

    对于 4 mA 驱动强度、VOH = 0.8V

    对于2 mA 驱动强度、VOH = 0.9V、谢谢。

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    感谢您的更新。 上面的逻辑似乎通过更改驱动强度来工作。

    非常感谢

    拉贾特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AXC I/O 引脚的输入漏电流为大多数8 µA。 因此、即使2 mA 的最低驱动强度、实际 VOH 也为1V× 0.008 mA−(1V−0.9V)/ 2 mA = 0.9996V (请参阅我链接的常见问题解答)。